This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP4478:PMP4478变压器

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP4478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620644/pmp4478-pmp4478-transformer

器件型号:PMP4478

大家好、TGIF。

我们在 TI 网站上提供的用于 PMP4478的 BOM 中查找变压器的数据表或至少技术详细信息

没有提供任何信息、制造商不会回复我们、我们尝试打电话给我们、并发送电子邮件。

我们现在陷入困境、请您提供帮助。

请分享有关变压器 JEPULS PN:BCK2001-190的任何信息

他们的网站上未提供任何信息。

感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andre、

    变压器数据表未与其他项目文件一起存档、但其中的一些初步工作建议如下:
    磁芯可能是水平10引脚卷轴上的 EFD20。 有关物理参考、请参阅 Wurth Electronics CORE #150-2124、bbin #070-5981。
    磁芯材料未知、但应选择适合低损耗50~80kHz 操作。
    一次侧绕组匝数可以为77T、二次侧绕组匝数可以为5T、辅助绕组匝数可以为10T。 初级电感可能为650uH。 绕组结构是不确定的。

    这些数字可从最初的变压器试用设计文件中推断出来、这些文件可能不是最终设计、但仅此而已、存档中提供了所有这些数据。 它们对于应用来说似乎是合理的、并且与实际的最终设计不太可能有太远距离。
    我希望您能找到这些有用的信息来继续您的 PMP4478设计工作。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ulrich、
    请原谅延迟。
    我们能够与 Wurth 接触底座、他们现在正在提供帮助。
    再次进行反馈。
    Andre