This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54519:有关电源正常功能和 GND 短路情况的问题。

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619928/tps54519-question-about-power-good-function-and-gnd-short-condition

器件型号:TPS54519

请告诉我以下有关 TPS54519的三点信息;

--------------------------------------

①When Ω 输出对地短路、但 Vout 保持0.6V。

原因是什么? 还有办法降低0Vout 吗?  

②Power 正常输出是 OR-ing 另一个电源 IC 的复位输出、 这没问题吗?

(__LW_AT__原理图随附于下面【客户信息】部分)

③I 认为连接到 Vin 的 PWRGD 引脚的平均值低于电流、是不是这样?

Vout 会因任何原因而下降⇒PWRGD:LOW⇒EN:LOW⇒TPS54519:OFF

--------------------------------------

【客户信息】

・原理图附在下方、PWRGD 与另一个电源 IC 进行 OR-ing。

・当 TPS54519变为 GND 短路(正常运行)时、电源正常信号不恒定。

这些波形附在下面;

※黄色:VIN、绿色:电源正常、红色:Vout (0.9V)、蓝色:输入电流

・0Ω→1kΩ 当使 Δ I 发生变化时、PWRGD 输出正常(常量)。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    ①When Ω 输出对地短路、但 Vout 保持0.6V。 原因是什么? 还有办法降低0Vout 吗?  

    如果您使用低阻抗导线将 Vout 直接短接至 GND、则 Vout 应为0V。 请问您如何短接输出电压?

    ②Power 正常输出是 OR-ing 另一个电源 IC 的复位输出、 这没问题吗?

    存在问题。  电源正常引脚为漏极开路输出、最大灌电流为10mA、在 PWRGD 为低电平且另一个电源 IC 的复位输出为高电平时、灌电流将大于10mA 并可能导致损坏。 因此、您需要在它们之间连接一个电阻器。

    ③I 认为连接到 Vin 的 PWRGD 引脚的平均值低于电流、是不是这样? Vout 会因任何原因而下降⇒PWRGD:LOW⇒EN:LOW⇒ TPS54519:OFF

    PWRGD 是 IC 正常运行的指示器。 如果 Vout 高于或低于正常输出、PWRGD 将为低电平。  但它不会关闭 IC、与 EN 无关。 EN 通过电阻器连接到 Vin、因此如果 Vin 为低电平、EN 为低电平、IC 关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neal-San

    感谢您的回复、

    我向客户确认、短 Vout 直接通过低阻抗导线为 GND。
    但输出电压不会关闭、保持0.6V。

    是否有可能的原因?
    或者、TPS54519是否已经受到 PWRGD 连接的影响而起作用?

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新山

    很抱歉耽误你的答复。 我做了实验,不能重复你的现象。 当 I Vout 短路时、Vout 为0V。 也许您可以尝试使用新器件或 EVM、并检查是否再次发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,

    您能否在负载侧提供更多信息? Vout 不能降至零的原因应该与负载有关。 负载应具有一些拉电流能力。 谢谢!

    最棒的
    Anthony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neal-San、Anthony 和 San

    感谢你的答复,很抱歉耽误我的答复。

    中间报告、客户更换了测试板几次、结果各不相同。 (在结果中为0Vout 而不是0Vout)
    我确认客户加载条件、但仍然没有答案。
    请稍等几天。

    此致、
    Satoshi