This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:故障排除、电路似乎与 QI 充电器通信、但不对电池充电。

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B, TIDA-00318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619980/bq51050b-troubleshooting-circuit-seems-to-communicate-with-the-qi-charger-but-isnt-charging-the-battery

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件: TIDA-00318

您好!

我开发了一个 PCB、用于使用 bq51050b IC 对锂聚合物电池进行无线充电。 我的设计基于参考设计。 当我将线圈放在充电垫上并查看 RECT 信号时(这被认为是接收充电器所提供内容的电路的最佳指示器)、它显示如下:

我不确定这对系统意味着什么以及它是否应该像这样工作。 指示电路是否正在充电的 LED 也不会亮起。 如何继续排除系统故障并了解如何使其正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    从波形可以看出、TX 好像在对 RX 执行 ping 操作、导致 VRECT 发生脉冲、但 RX 不会与 TX 通信以参与并保持功率传输。 与该参考设计是否有任何差异? 您能否验证电路中没有不必要的开路或短路、尤其是在 COMM 和 CLAMP 引脚和电容器上?
    此外、您将使用什么 TX 进行测试? 您是否有多个电路板、如果有、是否所有电路板都显示了问题、或者仅显示一个电路板?

    谢谢!
    Norelis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您让我再次检查电路板是否短路;-)也应该考虑到这一点,IC 上的引脚4和5之间有短路。 我修复了该问题、现在充电正常。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒! 很高兴我能提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经复制了 TIDA-00329并使用了 Wurth 的 Rx 线圈760308101219。 我似乎有同样的问题:Rx ping,但不允许 TX (rect 有类似的行为)。

    我已经检查了短路、但没有。 我有一个问题:如果 EN2很低,并且 AD 也很低,是否会发生无线充电?

    第二个问题:我应该检查什么才能获得更准确的细节? 我已经使用5k 电阻器将充电电流设置为50mA、它是否太大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用小线圈时、我们建议增大电感以抵消此类系统的较低耦合因子。 760308101219是15mm (小)线圈、L 值大约为11.8uH、这适用于大线圈、但对于小线圈、该值较低。 看看 TIDA-00318中使用的线圈、它大约为27uH。

    指示 L 为低电平或关闭调谐、查看电压 A RECT 引脚、它应超过2.7V 的 UVLO。