This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4121:开路/短路测试

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619288/lm4121-open-short-test

器件型号:LM4121

您好!

我正在考虑对 LM 4121 - ADJ 进行开路/短路测试。

我现在将连接图的上电阻设置为开路。
此时、我认为 VOUT 将升高。 可能高达大约 VIN - 0.2V。
之后、IC 会发生什么情况? IC 是否会损坏?
我不知道、因为数据表中没有 VOUT 最大额定值的说明。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kaji@PAN、

    只要 Vin 在数据表规格范围内、就不应因 Vout 上升至 Vin - Vdrop 而造成损坏。 我想说尝试将输出电压保持在1.25V - 10V 范围内、如图31所示。 不能将 Vout 升高到 Vin 以上。

    我可以在工作台上尝试一下、但可能需要一周左右的时间才能获得结果。 您是否正在查看特定的电压?

    -mz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    我很高兴你能试一下。

    (规格)
    VIN=5V
    VOUT=3.0V
    Ioutmax=1mA (0.5mAtyp)

    (项目信息)
    应用:医疗保健(注射器)
    生产日期:2018/10/01
    系统/年:108、000

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kaji@PAN、

    我在工作台上测试这项测试花费了比预期的更长的时间、但我仍然想了解这一点。

    短接而不是 R1、LM4121会进入其默认 VREF 1.216V。
    在开路而不是 R1中、LM4121会进入 VCC - Vdrop。 其中 Vdrop 取决于数据表中图27中的电流。

    对于大于12V 的输出电压、我不建议使用 LM4121。 在对12V 以上电压进行再循环供电之前、它不会按预期工作。

    在您的应用中:

    输出电压(短接)= 1.216V
    输出电压(开路)= 4.98V

    如果您还有问题、请随时提问。

    -mz

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A


    如果您觉得此问题已解决、请选择"已回答"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的答复。
    我了解了测试结果。