This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24745:商用笔记本电脑电池能否通过 SMBus 与微控制器通信

Guru**** 2373240 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24745, EV2400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621380/bq24745-can-a-commercial-laptop-battery-communicate-to-a-micro-controller-via-smbus

器件型号:bq24745
主题中讨论的其他器件: EV2400

大家好、

我正在考虑一个包含商用笔记本电脑电池、bq24745和 MCU 的电池管理系统:

笔记本电脑电池和 MCU 之间是否可以进行通信?

此致、Rasool

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq24745是 SMBus 充电器、与其他器件共享相同的 SMBus。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我想在我的系统中使用 bq24745。

    我的问题:MCU 能否与商用笔记本电脑电池通信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 如果 MCU 都支持 SMBus、则可以与商用笔记本电脑电池通信。 商用笔记本电脑电池应支持 SMBus。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢王、
    我检查了笔记本电脑电池。
    我将"系统存在"引脚接地。 因此、电源出现在+和-端子上。
    但时钟和数据引脚没有任何信号。
    可能我必须准备电池的时钟。
    我认为是真的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MCU 应是与电池通信的主设备(发送时钟和命令)。 因此、您不会看到时钟和数据引脚信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    说笔记本电脑电池不是主电池?
    我在一些文献中看到、在智能电池系统中、智能电池是主电池。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请联系该文献作者、以先获取主笔记本电脑电池。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、
    我尝试将 MCU 作为主器件连接到笔记本电脑电池。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电池断开时、我使用适配器为笔记本电脑供电。
    我探测了笔记本电脑的时钟引脚(主),但该引脚是静音的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电池必须连接到笔记本电脑才能看到 smbus 信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定您的硬件连接。 如果您未将电池与通信盒(例如:EV2300或 EV2400)连接、您在何处探测时钟? 您是否将 EV2300或 EV2400连接到笔记本电脑。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当电池从笔记本电脑上断开时、我已将探针连接到电池。

    我没有 EV 系列设备。

     

    我有2个有关 smbus ( i2c )网络的基本问题:

    1) 1)笔记本电脑时钟是否由适配器供电且电池断开连接? (或在 i2c 网络中,必须将主设备连接至从设备,然后生成时钟。)

    2) smbus ( i2c )网络需要主设备,还是主机+从设备足够?

    此致、Rasool

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请购买 bq24745EVM&EV2400并按照说明为电路板加电。 然后、您可以测量时钟。