This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP4478:所需的 PMP4478设计变压器详细信息

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP4478, UCC24636, UCC28704, PMP15002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618908/pmp4478-pmp4478-design-transformer-details-needed

器件型号:PMP4478
主题中讨论的其他器件: UCC24636UCC28704PMP15002

大家好,我正在寻找变压器产品说明书和工程图详细信息。  

请分享。

部件号 BCK2001-190。 用于 PMP4478。

此致

Nanda Kumar L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nanda、

    感谢您关注 TI。 我已经联系过执行 PMP4478的团队、看看他们是否可以提供变压器信息。 您可能还对使用 UCC28704和 UCC24636的更高性能的5V、3A 新设计感兴趣、在此处称为 PMP15002:  

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nanda、该转接器是定制的、基于我们150-2124 bbin。 转数额定值为1-2/77转、4-5/10转、9-10/5转。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John,感谢您分享 PMP15002。 将会去看看。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接变压器规格以供您参考。 谢谢!

    e2e.ti.com/.../750343720r00-Prelim-Spec-Sheet.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,谢谢您的详细信息。 PMP4478参考中是否使用了这种方法? 请联系我们  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们能不能得到

    1)初级和次级的电感值。

    2)每个绕组上的电线尺寸和电线数量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、RAM、

    我们始终使用初级电感 LP 进行计算。 该变速器的转速为650uH。 我们不需要次级电感值。

    对于电线尺寸、初级绕组使用直径约为0.2mm (AWG 32)的电线、次级绕组使用直径为0.4mm (AWG 26)的电线。   我们在次级侧使用三条并联线。

    匝数比为  77:10:5。 谢谢!