嗨、大家好、
使用锂离子电池使 BeageBone 板有序关断的问题是这里的几个帖子所涉及的。
在我的特定情况下、我只想使用电池电源关闭并在断电序列结束时断开电池与电源路径的连接、以解决 VSYS 保持在4、1V 的问题、从而使 VDD_3V3A 设置为大约0、8V。
由于我不打算使用电池或 USB 运行,所以我提出了这个解决方案,我想让你思考它为什么不起作用...
整个想法是将电池连接到 PMIC 的 USB 输入端(而不是 BAT 端子)、从而使用电源路径控制寄存器(PPATH)中的电源路径控制位 D4来连接/断开电池电源。 这样、我就可以更改操作系统的关断例程、以便在关闭周期结束时、在发出 POWER_EN 信号之前从 VSYS 上断开电池电源。
由于电池仍需要充电、我的想法是将 BAT SENSE 连接到电池(+)、并通过低 VF 二极管将 BAT 连接到 BAT SENSE、以防止电池为原始电源路径供电。 它应该起作用、因为充电周期会测试向其发送小电流的电池是否存在并感测电压(假设通过 BAT SENSE)。 当然、TS 应连接一个10K 电阻器接地。
但是、它不起作用! 当交流输入连接到合适的5V 电源时、PMIC 未打开。
下面是电路:
有人能解释为什么它不起作用吗?
此致