This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:不能像预期的那样工作

Guru**** 2555930 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP4496, BQ2970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617379/bq2970-doesn-t-work-as-expected

器件型号:BQ2970
主题中讨论的其他器件:PMP4496

大家好、

在我们的项目中、我们有关于 bq2970电池保护 IC 的问题。 我们将 CSD83325双路 N 通道 MOS 用作外部功率 FET。 我们使用的应用程序与图26中 IC 数据表中显示的应用程序相同,原理图与 TI 应用程序编号 PMP4496 (具有快速充电器输入 R 的 USB-C DRP 移动电源)中显示的应用程序相同。 引脚 PACK-被接地(或者当它被连接时、充电器接地)。  

在8.2中显示的“测试条件”中测试电路时,我们看到过充和过放电保护逻辑反应正确。 我们使用了图20和图21中显示的原理图。

连接电池时出现问题。 如果没有充电器(PACK+上的外部电压)、bq2970将出现在故障状态并关闭 D FET、从而防止电池在负载上工作。 当连接充电器时、它应该恢复正常状态、正如我们在注意事项中看到的那样、但在我们的情况下、它会关闭 C FET、而不允许电池充电。 电池电压始终为3.5V、因此不应出现故障条件。 为了实现电压相等、连接 V-和 VSS 只在某些情况下起作用、但不管怎样、它会忽略所有保护并且在现实电路设计中无用。  

任何建议都是非常欢迎的

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincenzo:
    请检查在 V-节点和 PAC-之间连接的电阻器的完整性。 这对于为 V-和 PACK -瞬态提供隔离非常重要。 也可能会影响 VshORT 阈值
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vish Nadarajah、

    我向客户发送了一个 EVM、因此我们可以删除与客户设计相关的所有变量...
    它工作正常,但有一个开放点:当取出电池并再次返回时,IC 不启用放电电路,也不允许电池连接到系统。 根据数据表信息、可以通过添加充电器或将 V-引脚短接至 VSS 引脚来解决该问题。
    但这会给移动应用带来一些困难、以防需要移除电池。
    我们是否可以采取措施来避免该 IC 状态?

    非常感谢您的参与
    kr
    Vincenzo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vish /所有人:

    对此有任何评论吗?

    kr

    Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    这是因为电池保护器应始终处于打开状态并连接到裸电池。 如果您每次从保护器上取下电池、则必须添加充电器或短接这些引脚。 bq2970以电池组为基准放置在系统中的什么位置? 为什么?

    谢谢

    Miguel