This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116WG:Vout 处的 L1 (电感器)变热

Guru**** 2649025 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116WG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618736/lm5116wg-l1-inductor-at-the-vout-gets-hot

器件型号:LM5116WG

您好!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有原理图或布局?
    电感器的温度和电流大小

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8507.Power-supply_2D00_TI_5F00_E2E.pdfe2e.ti.com/.../1663.SIM_5F00_85V_5F00_1.5A.pdfe2e.ti.com/.../3730.SIM_5F00_85V_5F00_2A.pdfe2e.ti.com/.../8510.SIM_5F00_85V_5F00_2A_5F00_airFlow.pdfhi、原理图中的 L3变得很热、即 LM5116WG 数据表中的 L1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我随函附上了 files.pl、请看一下
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的电感器温度是多少? 此外、当电感器变热时、您的 VIN 是什么。  

    您可能会有很多纹波。 您是否有电感器电流波形的示波器捕获?

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的客户对此提出了投诉。这很热、就像他们无法触摸一样。我们使用的器件具有塑料外壳中的电源。 我们考虑了向该电感器添加热化合物。

    然后、我们也开始 出现电压波动。 您询问的所有详细信息均位于我们提供的仿真结果中。 我们在实验室中拥有的测试板具有11.2V 的输入电压。  如果是纹波,我们如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果是纹波电流、您可以尝试使用更大的电感器值、例如15uH 和22uH、看看这是否会改善它。
    当您说电压波动是在输出端吗? 如果是、则可能是您的设计不稳定。 如果您有布局文件、我们可以查看是否有任何可能注入噪声的敏感节点

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将尝试使用更大的 L 值

    很抱歉,没有波动,我们在不同的电路板上得到不同的输出电压,例如某些电路板8.9V,某些电路板10.3V。

    如果电感器饱和该怎么办? 请看一下我发送给您并告知我们的原理图。
    明天我将发送布局。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于15uH 或22uH、您是否有任何特定的器件型号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    可能是7443251600系列的产品?
    但是、如果我看一下您的热仿真、似乎电感器温度达到60摄氏度左右。但这是40度环境温度。
    通常、任何器件上的温度都在50°C 左右、触摸时都很热

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能看一下我们的原理图吗
    (a)对于12v 输入、我们得到的最大值为10.3V、特别是8.9v 至10.3v、不同电路板的电压不同、即使所有电路板都是相同的 REV 和使用的组件。
    (B)我使用了15uH、16uH 和22uH、但纹波或 HET 问题仍然没有差异。
    (C)对于60V- 80V 等更高的电压、我们的电源单元中有很多热量、尤其是原理图中的@L3、数据表中的 L1。

    请您向我们提供这些问题的原因吗?请提前感谢。

    相关信息
    Muthu Venkat