This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:电池电阻与充电电流间的关系

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621706/bq21040-battery-resistance-vs-charge-current

器件型号:BQ21040

您好!

我在我的应用中使用 BQ21040。当我连接电池时、IC 变热、充电 LED 不亮。

但是、当我连接另一个电池 LED 并为电池充电时、IC 再次变得很热。

当我尝试外部负载时、在这种情况下它工作正常。

您能告诉我发生了什么情况吗?需要任何特定的电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您使用的电池化学成分是什么?
    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用锂离子电池(18650节)。两节电池并联...因此最终配置为3.7V 4400mAH