This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22670-Q1:LM22670-Q1可支持短路保护功能

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM22670, LM22670-Q1, LM43603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617999/lm22670-q1-lm22670-q1-can-support-short-protect-function

器件型号:LM22670-Q1
主题中讨论的其他器件:LM22670LM43603

降级器、

我在数据表中找不到 LM22670具有短路保护功能、它只有频率电流折返模式、如果 电路仍然处于短路状态、芯片是否会发生热累积、并导致芯片或电感器损坏。 非常感谢。

此致、

顶升

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该系列器件使用频率折返功能来防止电感器电流在输出端硬短路期间失控。

    SOA 曲线显示在数据表中、只要器件不处于频率同步模式、就有效。

    这些器件没有"断续"模式、并且在对输出施加硬短路时会发热。  热性能

    只要遵守 SOA 曲线和绝对最大规格 、关断就可以防止损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank De Stasi:

    感谢您的回复!

    目前、我 直接将电路的输出短路、 无法检测 到频率  降至1/5开关频率、只限制了输出电流、并且我已经测试了一些我发现电感 器烧坏的危险; 您能给我一些关于此案例的建议吗? 非常感谢!

    此致、

    顶升

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果频率不折返、则是因为 hte short 不够严重、无法导致折返

    或者您正在使用同步功能。  在任一种情况下、器件都能承受短路并保护自身。  电感器

    则需要具有更大额定电流的电感器。  保护模式不会保护电感器

    电流额定值太小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank De Stasi:

    我们的原理图如下所示、根据数据表、我认为电路没有进入 同步模式、 我使用 固定输出5V 版本。  请帮我检查一下。 谢谢!

    电感器饱和电流达到约3A。 感谢您的帮助!

    请注意、

    顶升

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的原理图看起来正常。  该器件只能在输入电压较高时进入短路模式。

    但是、它听起来像是在自我保护。  我认为我们不能相信它会保护

    电感器。  该器件的最大电流限制略高于5A。  

    因此、您的电感器的额定电压应达到该电平。  您能否在短路期间测量峰值电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank De Stasi:

    我已经测量了电流波形、我认为它不会因饱和电流而导致发热、当输出峰值电流仅为0.6A 时、您可以参考真实波形、我不知道频率为何不是1/5开关频率。  当短路状态被提升且电路正常工作时。  我想知道为什么使用频率电流折返模式? 传统控制方法有什么优点(如果短 接直接禁用芯片 )? 我希望大家 能给我一些建议、我会批量生产。如果这是一个固有的问题、请 帮我推荐一个 P2P 汽车级芯片来替代 LM22670-Q1、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、所附的波形对我来说毫无意义。 如果短路、峰值电流应处于电流限制水平。 您能否指定短路的方法? 您还能在短路期间探测 VIN 和 VOUT 波形吗?

    我同意 Frank 的看法、即如果在短路事件期间电感器损坏、则电感器的额定值应高达5A。 它还应该是软饱和类型。

    -杨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的杨:
    感谢您的回复!
    我将 Vout 直接短接至 GND、并测试了要评估的 LM22670 EVM、电感器目前非常热。 我认为波形也很奇怪、因此我不知道新设计为什么选择频率电流折返模式? 您能否帮助解释这种模式与传统模式之间的差异(如果输出短路并关闭开关)?
    您能帮我提供一些如何处理问题的建议吗? 或者、我建议使用 P2P 代替 LM22670、我认为电感器发热无法解决使用 LM22670进行设计、您可以帮助测试 EVM。 非常感谢!
    此致!
    顶升
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有些客户总是喜欢断续电流保护、有些客户更喜欢器件在过流事件期间保持运行。 这两种方法都有优点和缺点。 借助电流折返、最大直流电流会降低、从而防止器件和电感器在过流情况下变得过热。 输出电压将通过过流降低、但如果不是硬短路、则不需要降至0V。
    我认为我们没有引脚对引脚的 LM22670替换器件、它具有断续电流保护功能。 LM43603 3A 同步降压稳压器具有间断模式。