This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24210:安全超时@预充电

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621610/bq24210-safety-time-out-pre-charge

器件型号:BQ24210

大家好、

当处于预充电模式时。(电池电压= 2.3V)。

设置 ICHG = 0.78A。  老化1940秒 它将禁用充电。

设置 ICHG = 0.07A。  老化1940秒 它尚未禁用。

为什么??

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pao、
    1940年代的安全计时器用于预充电而不充电。 这是用于预充电结束和快速充电开始的计时器。 由于预充电设置为快速充电电流的20%、较低的充电电流将导致预充电和快速充电的时间更长。
    此致、
    Raheem