This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无线和太阳能?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, BQ25505, BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621500/wireless-and-solar

主题中讨论的其他器件:BQ25570BQ25505BQ25504

我希望找到一款能够从射频整流器 CKT 中获取弱功率并将该能量转储到超级电容器或电池中的产品。  我还希望同一个解决方案能够处理功率更高的太阳能电池。  您是否有这样一份我可以查看的重点产品或应用手册?  一个 IC 是否可以同时执行这两项操作?  除了目标太阳能解决方案的电压和电流值大约为1.8V @ mA 外、任一电源的电压和电流大小将会有很大的差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请查看 BQ25570。 它是一款能量收集器件、也具有可编程的稳压输出。 BQ25504和 BQ25505是我们的其他能量收集器件、尽管它们没有稳压输出。BQ25505支持一节主不可再充电电池和一节二次可再充电电池。 所有这些器件均可与电池和超级电容器应用完美配合、从而实现能量存储。 您可以找到以下器件的数据表:  

    此致、

    Raheem