This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 化学更新程序- sluc564dj.zip

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27741-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616134/chemistry-updater---sluc564dj-zip

主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ27741-G1

大家好、团队、

更新最新的化学成分 sluc564dj.zip 后、bqStudio 在化学成分编程选项卡中不显示任何内容。 请看一下。

我已执行以下步骤:

1.下载 bqStudio Chemistry Updater zip 文件(bqStudio Chemistry Updater (修订版 AT) )

2.打开该文件,您将看到另一个名为“ChemUpdate458.zip”的 zip 文件,将该 zip 文件移动到计算机上的已知位置

3.打开 bqStudio、然后转至 Help -> Update Chemistry

4.您将收到一个错误,显示“自动更新失败”。 请尝试使用给定的 zip 文件进行更新"这是正常情况。 按 OK。

5.找到您保存在计算机上的“ChemUpdate458.zip”文件,然后按“打开”。

6. ChemID 数据库已成功更新。

谢谢、此致、

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    感谢您在 E2E 上提出问题。  您在此设计中使用的是什么 BQ 器件?

    ~Leonard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonard、

    我的客户在此设计中使用的是 BQ27741-G1。 但我在计算机(win10系统)上尝试过、化学选项卡在更新后也不显示任何内容。

    谢谢、此致、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是 bqStudio? 尝试更新到 TI.com 上的最新版本。 如果您使用的是最新版本、请降级到此处的1.3.54.1
    www.ti.com/.../bqstudio
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Onyx:我也面临这个问题。 我的 bqstudio 版本:1.3.54尝试上传文件:ChemUpdate591和 chem 数据库已清除。 我们是否有解决方案可以解决此问题或缺少什么步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否尝试过 TI.com 上的其他版本的 bqStudio?
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx:

    谢谢~我使用了最新版本(1.3.76)来更新 ChemID 数据库。