This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:计算 C1和 C2以及 EVM 中的使用情况

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51003, TIDA-00318, BQ500212A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620591/bq51003-calculations-of-c1-and-c2-and-usage-in-evm

器件型号:BQ51003
主题中讨论的其他器件:TIDA-00318BQ500212A

您好!

我正在设计 使用 BQ51003 IC 的接收器模块、并希望使用 A11设计 A2511充电器垫通过电源端口 Qi 进行同样的测试。

我想使用 BQ51003EVM-764板测试线圈、接收器和发送器模块之间的兼容性以提高效率。

在设计过程中、我必须使用 Ls 和 Ls 计算谐振电容器(C1和 C2)。

我的问题是、是否有现成的 PC44屏蔽层和隔套测试装置、以便我计算 C1和 C2的 LS 和 Ls?

此外、即使在计算 C1和 C2后、我也想知道如何在 EVM 中使用这些电容、因为这些值分别固定为183nF 和1900pF。

如果我没有错、我将为不同的线圈计算不同的 C1和 C2值。

提前感谢您、

此致、

斯鲁亚娜·帕泰尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    斯鲁亚纳

    根据 WPC (Qi)规范、根据 bq51003数据表中描述的 WPC 定义的参考装置上测量的 LS 和 Ls 值来选择 Rx 调谐电容器。 每次 RX 系统设计发生变化(线圈、线圈到外表面的距离、线圈到任何电路板组件的距离等)时、都需要重新计算 C1和 C2、因为其中任何一个都会影响接收器线圈的有效电感(Ls)。 因此、可以使用不同的接收器线圈获得不同的 C1和 C2值。

    例如、如果您希望使用 EVM 测试不同的接收器线圈、则需要更换 EVM 外壳中的线圈、将 EVM 放置在测试装置上并测量线圈的有效电感(Ls)。 如果 EVM 不在固定装置(LS)上、您还需要测量电感。 根据测量值计算 C1和 C2的值后、需要更换 EVM 中的电容器。

    我不知道市面上有什么测试装置、但会进行检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Norelis、

    非常感谢您的回复。  

    我的疑问是、这些电容是否可以用计算出的 EVM 中的电容器替代?

    我还没有买过、因此不知道它是如何工作的。  

    感谢您的支持。

    此致、

    斯鲁亚娜·帕泰尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯鲁亚纳。

    您可以从 EVM 中去除水电容器、并使用计算值的电容器替换它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Norelis、

    非常感谢您的回答。
    我将跟随它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Norelis、


    我想设计一个具有 BQ51003 IC 的接收器模块、用于电源端口 Qi 的发送器(A5或 A11的 A2511型号参考设计)。

    我怀疑这两种型号是否互相兼容?

    我使用的是 TX - 30mm 和 RX - 18mm 线圈、因为我想减小设备的尺寸。

    此 BQ51003似乎完全集成、我认为无需对其进行编程。

    此外、我还想使用谐振电容器(来自 BQ51003规范的 C1和 C2)对电路进行调优。

    我的疑问是、当我在整个项目工作中将电容更改一到两次时、能否购买 TIDA-00318而不是 BQ51003EVM-764?

    此外、每次更换线圈时、我是否需要更换接收器侧电路中的任何其他组件(如 RILIM 或任何其他电阻器或电容器)?



    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    诺雷利斯上周在论坛上提供了帮助,我要感谢他们的帮助。

    Qi 认证的接收器和发送器将一起工作。 基于 bq51003的设计接收器可通过 Qi 认证。 经认证的器件已经过标准测试、并将显示 Qi 标识。 市场上的许多器件会说 Qi 兼容、这通常意味着 Qi 未通过 Qi 认证或 Qi 标准测试。
    您可以检查建议的发送器是否符合上述要求、以确定它是否适用于 bq51003。

    "我使用的是 TX - 30mm 和 RX - 18mm 线圈、因为我想减小设备的尺寸。" -Bill J-I 已经测试了这种尺寸的 TX 和 RX 线圈、结果很好。 注意30mm TX 线圈不能通过 Qi 认证。

    "这个 BQ51003似乎完全集成在一起,我认为没有必要对它进行编程。"- Bill J-是的,这是正确的

    "此外、每次更换线圈时、我是否需要更换接收器侧电路中的任何其他组件(如 RILIM 或任何其他电阻器或电容器)?"- Bill J-Coil 调优将随 RX 线圈和线圈周围的物理变化而变化、请参阅数据表 Ls 信息。 当 Ls 发生变化时、C1和 C2需要改变。 但 RILIM 不会改变。

    "此外、我还想使用谐振电容器(来自 BQ51003规范的 C1和 C2)来调节电路。"- Bill J -这可以在数据表 C1、C2和 LS'中完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johns 先生、您好!

    非常感谢您的回答。 这些信息准确且有用。

    但是,我恐怕你又漏掉了一个问题。  

    问题是"我发现 TIDA-00318是一款使用 BQ51003接收器 IC 的产品。 因为我需要在每次测试迭代中更改谐振电容。 我能否购买 TIDA-00318而不是 BQ51003EVM-764并使用其进行测试?"

    此外、我不打算设计 Qi 认证模型、而是 Qi 兼容模型。 而且、我的发送器模块不仅符合 Qi 标准、而且还未经 Qi 认证。  

    那么、我如何确定发送器和 BQ51003彼此兼容? 否则、我将使用 BQ500212A 发送 器模块。

    请告诉我可以购买哪种模块(如用于 BQ51003的 TIDA-00318)。  

    此外、当我更换线圈时、是否需要更换发送器侧的任何组件?

    提前感谢您、

    此致、

    斯鲁亚娜·帕泰尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我们提供 TIDA 设计的设计文件、但这些文件不可购买。