This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:UCD3138无法进入单帧状态、并保持空闲状态

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCD3138HSFBEVM-029

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620444/ucd3138-ucd3138-unable-to-enter-the-single-frame-state-and-stay-in-the-idle-state

器件型号:UCD3138

你好。
我最近首次调试了 您的 UCD3138 全桥硬开关电路开发板。
我遇到了一个问题。
开发板在电路调试期间具有次级短路。 导致一次 MOS 管和二次同步整流器和一次 MOS 管驱动器 UCD27211烧坏了、我更换了 MOS 管并驱动 UCD27211、辅助电源可以正常工作。 但 UCD3138保持空闲状态、未进入单帧状态、系统无法启动、 UCD3138 未发出 PWM、电源输入电流仅为19mA。

我想这应该是问题的硬件部分、导致 UCD3138 保持空闲状态。 但我检查了辅助电流、驱动器、隔离器、MOS 管、输入电压采样电路、这些都很好。 我现在非常困惑。
抱歉、我能从该计划中获得灵感吗? 从程序中可以看出 、是什么原因导致 UCD3138 无法进入单帧状态并保持空闲状态?
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉、回复您的帖子时出现延迟。 我已要求 UCD 团队回复您的帖子。 您很快就会看到响应。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    修复电路后、可能会出现更多的压降。 尝试以下几项:

    1)。 观察 DPWM0A 和 DPWM1A、看看是否可以看到任何短路脉冲;

    2)。 将输入电压增加至 50V;

    3)。 施加1A 负载。

    请告诉我它是否有用、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好。μ A
    我按照您指点的方法,给输入电源设到50V,并带了1A负载。μ A
    检测DPWM0A,可以看到single 帧 模式下发出的800ns短脉冲。
    然而模块一起没有启动,输入电流只有19mA,短脉冲持续的发出,UCD3138停留在IDLE状态。μ A
    是输入电压采样出错了吗?使3138一直处于欠压保护状态?μ A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DPWM0不断发出短脉冲,但VIN ć CT脚的电压只有0.15V,估计UCD3138一直处于欠压状态,所以起不来。ć
    但为什么采样电路只有0.15V呢?如果正常的话,在50V输入情况下,应该能达到0.7V。μ A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发现了一个现象,只有DPWM0A和DPWM0B有短脉冲,DPWM1A和DPWM1B没有发出脉冲,这不正常,不过我知道哪里出现了问题导致这一现象。μ A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不好意思,我弄错了,DPWM1A和DPWM1B也都发出脉冲了。不过VIN ć CT只有0.15V。ć
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。  您是否使用内存调试器查看了状态变量、以查看 HSFB 代码处于什么状态?

    我一直在查看代码。  如果   启用开关(S1)打开、则空闲状态看起来会每秒运行单个帧2次。  因此、如果您在 DPWM 引脚上每秒看到2个脉冲、这意味着它可能保持空闲状态。  

    如果您在开关频率下看到脉冲、则很明显、它处于某种上电状态。  

    它也可能在空闲和斜升之间来回移动。

    对于启动斜升、 有两个要求。

    1.使能 引脚高电平

    在单帧采样时、EAP2引脚电压达到或高于0.345伏。  

    我希望这将有助于您进行调试  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!
    我检查了内存调试器、空闲状态下的 HSFB 代码。
    我观察到每秒发出两个脉冲的 DPWM 应该处于空闲状态。
    使能引脚设置为高电平、但 EAP2引脚上的电压仅为0.15V、未达到0.345V。
    我认为这可能是输入电压采样电路的问题。
    但我检查了电路、元件没有损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。 我最近调试了全桥开发板的3138、遇到了问题。

    开发板在燃烧一次之前、我更换了坏的 mos、
    电路板在通电后未启动、处于同步帧状态、
    输入电压检测值、无论输入电压如何、
    从40V 到60V、为0.2V、已低于欠压保护阈值。
    在正常情况下、40V 的输入值、0.7V 的检测值、电路板将启动。
    我检查了输入电压采样电路、主数字隔离器、驱动器和主 MOS 管都很好。
    我想知道、变压器次级抽头的输入电压为何很低且不会改变。
    我在代码中使用了 TI 的过程、问题应该仍然在硬件上、但我现在不知道哪里有错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。
    "使用 UCD3138HSFBEVM-029用户指南"、第30页
    说"第12.3.3节中描述的感应方法很适合在稳态条件下使用、但不能进行快速瞬态感应。"
    和"有关如何使用主变压器感应输入电压的更多详细信息、请参阅第12.5节。 "
    哪些手册是"第12.3.3节"和"第12.5节"? 我没有找到"使用 UCD3138HSFBEVM-029用户指南"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。
    "使用 UCD3138HSFBEVM-029用户指南"、第30页
    说"第12.3.3节中描述的感应方法很适合在稳态条件下使用、但不能进行快速瞬态感应。"
    和"有关如何使用主变压器感应输入电压的更多详细信息、请参阅第12.5节。 "

    哪些手册是中的"第12.3.3节"和"第12.5节"?
    我在"使用 UCD3138HSFBEVM-029用户指南"中未找到它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。
    问题得到解决。
    输入端口的保险丝损坏。 从而产生低输入电压。
    感谢你的帮助!