This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22670自同步

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: LM22670

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618460/lm22670-self-synchronization

主题中讨论的其他器件:LM22670

大家好、LM22670数据表的最新版本在自同步部分(7.3.4)中包含一个 MOSFET。

我们在电路中实现了这一点、但它似乎已在电源输出中引入了显著的噪声。

其他人是否注意到了这一点?

我们发现、如果我们将1Kohm 电阻器降低到220R、则会显著降低输出噪声。

有人能告诉我们这是否会带来其他问题、或者实际上是有效的解决方案吗?

非常感谢、

Neale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    输出端出现哪种类型的噪声? 您是否有要共享的范围捕获?

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了"scope scots (范围快照)"外、我们还需要查看您的原理图和布局。

    我觉得100欧姆似乎有点低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能告诉我电阻器值是如何设置的、或者值的范围是多少?
    这一点在数据表中根本没有定义。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,... 我不知道如何在此论坛中发布原理图或示波器截图。
    这是如何实现的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回复帖子时、您应该会看到"回形针"图标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,。。 我只是看不到它。
    无论如何、如果您可以找到人回答我在数据表中有关如何得出1K 电阻值的问题、我们可能可以将其关闭。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1k 是折衷方案。  如果它过低、振荡器将无法驱动它。  如果它太高、它将不会拉

    关闭 RT 引脚并激活同步模式。

    我会使用一个介于800欧姆至2k 欧姆之间的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有人能不能为我确认 RT/SYNC 引脚上电后100us 的阈值电压为0.8V、如 LM22670数据表的第7.3.3节所述。
    当我查看该引脚时、它处于80mV 范围内。