This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61500:TPS61500最小值 PWM 频率

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621828/tps61500-tps61500-min-pwm-freq

器件型号:TPS61500

我们将 TPS61500用作红外照明的 LED 驱动器。
该电路以与摄像头快门同步的2.2A 电流驱动4个 LED。
它直接超出数据表。 输入电压为12v、脉冲时间为2ms。
LED 组合正向电压为~13.5V

当帧速率大于50fps 时、电路工作正常。 在某个位置
约47fps 时、电流突然下降至1A 左右。

我 尝试了不同的软启动电容器、输入电容器和输出电容器值
频率电阻器。 我还尝试完全移除软启动电容器、所有这些都是
这种做法无效。 始终处于大约相同的47Hz 频率时、输出电流会突然变化
压降。  

导致这种突然下降的原因是什么? 周围有什么办法吗?

我们的新摄像头以20fps 的速率运行、因此我需要找到解决方案。

谢谢、
Yaacov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此主题已分配、将在短时间内回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yaacov、
    恐怕您使用的调光频率远低于我们的建议、PWM 调光和模拟调光的最小 PWM 频率为200Hz、50Hz 已经过低、47Hz 或20Hz 要低得多。 我们不建议在该频率下工作。 如果需要、您可以检查输出电压、在这么长的关断时间后、可能无法调节电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供信息。 您是否可以建议其它符合我们要求的产品?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yaacov、
    LED 配置为4个串联的 LED、LED 电流为2.2A? 当 LED 打开时、电感器电流将超过2.7A、这非常大、恐怕我们没有其他器件支持如此高的电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Caryss、

    那么、这是一个可能的解决方案。 我们只需在关断期间添加保持活动脉冲即可。
    然后、芯片将在每个周期接收一个长脉冲、后跟一组短脉冲。

    您是否预见到这样做会有什么问题?
    显然,我们的主要问题是热量,对于200Hz 信号,建议的最小占空比/脉冲长度是多少?
    较高的频率是否允许较低的占空比?

    谢谢、
    Yaacov
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yaacov、
    您使用的器件是否在纯 PWM 调光模式下工作? 则200Hz 的最小占空比可能为1%。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它正在工作!

    我尝试添加200Hz 2%占空比信号、作为在主触发信号关闭期间保持活动状态的信号。
    除了电感器发出轻微的200Hz 蜂鸣声、它工作正常。 现在、我只需要重新设计
    触发电路。

    感谢你的帮助。