This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:TJ 为100、000小时

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62360, TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621562/tps82130-tj-for-100-000-hours

器件型号:TPS82130
主题中讨论的其他器件:TPS62360

您好!

我们的客户有疑问。

数据表中的“Tj 模块工作温度范围100,000小时(1)”。
为什么是100、000小时? (是否是测量数据?)

虽然它似乎没有写入不是 SIP 的 IC 数据表、但它是否由于电感器限制?

如果您知道、请进行教学。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 针对所有器件的可靠性标准是100k 小时。 除非另有说明、否则所有器件都设计为在此期间运行。 如需进行比较、请参阅 TPS62360 D/S、了解在所有条件下都不符合100k 小时寿命的器件示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Glaser 先生

    非常感谢您的回答。 我了解了大约100K 小时的数据表。

    客户希望将 TPS82130作为推荐器件、并对其进行评估。
    我们还收到了其他问题、以使评估与您类似。

    问题1:
    有关数据表 P4中所述的热性能信息、
    结至外壳(顶部)、顶部是否意味着"电感器表面"?
    问题2:
    数据表尽管它是 P14、15和
    您在哪个点测量 Ta?

    请提供建议。

    谢谢你。
    Mayumi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、顶部外壳是电感器顶部。 电感器和器件的其余部分紧密热耦合、因此具有最小的温度梯度。

    环境温度是静止的周围空气的温度。

    本应用手册更详细地讨论了热性能: www.ti.com/.../slyt724.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Glaser 先生

    非常感谢您的回答。

    您能不能再多说"环境温度是周围空气的温度?

    在数据表(SLVSCY 5C)的图16至18中,
    假定测量条件为 Ta = 25°C

    问:它是如何测量的?
    请告诉我周围温度的测量点。
    它距离什么表面有多远?

    如果您不介意、请告诉我。

    谢谢你。
    Mayumi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这很容易想到。 它就像在家里一样、恒温器会将室温设置为22 C。 这是指的空气温度。

    对于 D/S 图、这些是在热室中获取的、热室与带恒温器的房子相同、但规模较小。

    环境/空气是所有热量最终必须到达的地方。