This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC34063A:MC34063输入输出短路问题

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619263/mc34063a-mc34063-input-output-short-issue

部件号:MC34063A

尊敬的所有人:

我们面临的问题是 MC34063 PIN2与 pin1短路。 我们使用它将24V DC 转换为4V DC。 连接到它的负载通常消耗200mA 的电流、突发电流为1.5A。

是否有人可以指导我进行相同的操作?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它听起来像是内部晶体管损坏了。 您是否会提供您的原理图以供审核?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     请查找附件。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    能不能有人能为我提供同样的指导。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    原理图看起来不错。 但是、您的突发模式电流会达到1.5A、这可能会对内部开关造成过载并造成损坏。 建议使用外部开关、如图6所示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您,Youhao Xi。 我将尝试相同的方法。

    此致。