This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65142:升压稳压器6-21V 输入、9.2V 输出、最大2Q

Guru**** 2587805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619920/tps65142-boost-regulator-6-21v-input-9-2v-output-max-2q

器件型号:TPS65142

客户已开始查看 TPS65142以了解升压稳压器6-21V 输入输出9.2V (+/- 100mV) 2W 的要求。

客户意见:

3.3V 用于获得9和28V 电源轨。 这是两级转换、两级的匹配度都很差。

在我们应用于笔记本电脑时:我们看到2s/3s/4S 电源(6-17.8电池)达到3.3V 级>>然后达到3.3V 至9V 和28V 级。

这种类型的拓扑同时具有降压和升压功能–我们认为、电池的直接转换(2S-4S)会使功率级完全下降、并具有降低3.3V 功率损耗/尺寸的额外优势。

短期而言–离散路径看起来是可行的、并希望讨论修改后的65142路线图、该路线图将更明智地使用输入功率。 (例如、它已经使用 V_bat–只是本节不使用)

TI 是否会提出任何不同的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andrew、

    不确定是否有这种情况、您正在寻找适合2s/3s/4S 电源的电源转换、以在中间电压为3.3V 的情况下生成9V 和28V、这是正确的吗? 您为什么会看到使用 TPS65142实现此目的的问题?

    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户反馈说、TPS65142从3.3V 升压、而不是 V_BATTERY、这是所需的。

    它不会利用背光部分中的 Vbattery 驱动来抵消高压 TCON 驱动器部分中的升压损耗。

    客户希望获得最优的9V 降压升压器件(分立式)和28V 降压器件、以创建我们的全新低功耗面板解决方案。

    看起来这不属于 LCD 偏置团队...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    什么会阻止您使用电阻分压器为升压轨供电? VIN-MIN/V_battere-min 和 VIN-max/V_battere-max 的关系几乎相同。 此外 、您还可以使用齐纳二极管确保电 压不超过最大值6V 输入引脚的额定值。

    此致。
    Ilona

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andrew、

    您是否找到了适合您问题的解决方案? 如果您能为我们提供简短的反馈、那将非常棒。

    谢谢你。
    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户需要在多个电池 S 拓扑(2、3、4 S)上实现精确(V SOURCE +/- 100mV 控制)和低损耗转换。

    2W 齐纳二极管是概念、Z 高度具有影响/限制。  他们希望我们提供理想的 VDC 解决方案。  与该团队合作。