This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54320:环路补偿

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621603/tps54320-loop-compensation

器件型号:TPS54320

您好,

我对 TPS54320有一些疑问。

根据数据表第20页、环路补偿元件的 R4值由以下公式:定义

关于 Co、它是意味着输出电容器恰好位于功率输出侧还是意味着系统中的总电容器? 我们是否需要考虑器件侧的电容器?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此 TPS54320解决方案用于 Xilinx FPGA 应用、每个电源轨的许多电容器都放置在 FPGA 附近。 在选择环路补偿组件时、是否需要考虑该电容器?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devin、

    输出电容器应包括所有下游电容器、包括负载侧的电容器。 它们都是功率级控制环路的一部分。 谢谢!

    最棒的

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然您应该包含所有电容器、但您需要对其进行一些注意。  您需要考虑额外电容的距离。  如果它们只有几厘米远、则只需直接添加它们。  它们可能远得多、甚至全部位于另一个 PCB 上。  如果它们位于同一 PCB 上、并且输出电压由专用平面层或较大的铜填充区域提供、则通常可以再次直接添加它们。  如果蚀刻布线较小、则还应包含蚀刻电阻和电感、在这种情况下、最好使用 SPICE 建模。  数据表公式仅为一阶近似值、无法将这些附加变量考虑在内。  您可以使用 pspice 对这些附加参数建模。  我建议在 SPICE 均值模型可用时亲自使用它们进行补偿设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Anthony。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、John Tucker。

    该模块将用于不同的应用、因此器件侧电容器不确定。

    根据以下公式、 如果不 考虑器件侧电容器、R4将更小。

    由于 fc 由 R4决定、因此实际的交叉频率将小于1/10的开关频率。 这意味着响应缓慢、但系统将会更饱和。

    因此、我认为如果系统不需要非常快的响应、只使用功率部分电容器进行补偿设计是可以的。 对吧?