This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:按照数据表程序进行补偿设计

Guru**** 2557570 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620652/tps61178-compensation-design-per-datasheet-procedure

器件型号:TPS61178

请在数据表的补偿部分第9.2.4.4.2节中提供有关如何计算 RC 的更明确指导

没有用于确定 RC 值的明确公式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 工程师正在处理此请求。 他将尽快答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    假设将交叉频率 fc 设置为10K
    2.功率级 KPS 的增益可通过等式15计算得出。
    3. RC =(RDOWN+Rup)/(科索沃警察部队*Gea*RDOWN)

    您可以给我发送一封电子邮件、我可以为您提供计算工具。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 TPS61178数据表中、图23显示了 R (OUT)的电阻器、该电阻器不作为物理组件存在、但对此没有任何讨论。  "R OUT 是输出负载电阻器"、以欧姆为单位的预期值和较低的值似乎合适。  该数字来自哪里?  公式28需要它、这就是我卡住的地方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rout = VOUT/IOUT。 VOUT (输出电压)、IOUT (应用中的最大输出电流)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、是的... 这绝对是给我最好的答案。  我有一个具有不同输入电压和系统负载的设计、补偿计算比我更喜欢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常、您可以在最小输入和最大负载下设计补偿值。