This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq76PL455A:电池中的最大电池节数

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620853/bq76pl455a-maximum-number-of-cells-in-battery

器件型号:BQ76PL455A

您好的支持团队、

在实际使用案例中或在评估经验中、我想知道在菊花链中使用 bq76PL455A 时电池中的最大电池节数。
是否可以提供这些信息?


此致、
Kaizawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Katsuhiko、

    bq76pl455A 可在一个模块中支持多达16节串联电池。 我们可以通过菊花链通信对这些模块进行堆叠、或者最多可针对256节串联电池对其中的16个模块进行通信。 并联电池的数量无关紧要。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David、您的回复已在数据表本身中提及。 Katsuhiko 想知道的是、无论对任何人来说、都有实用的使用体验或原型评估体验、其中使用此器件通过 BMS 开发的真实电池已经使用如此多的串联电池进行了测试。 器件数据表在许多情况下都引用了参数值、并附有注释、内容为"根据设计指定、未在生产中测试"。 这一声明将使任何设计人员都感到不确定、尤其是当他打算使用此器件构建具有大量串联锂离子电池的锂离子电池组时。 我还想知道该器件(BQ76PL455ATPFCRQ1)是否符合标准、适合构建650V、86Ah 锂离子电池(180节串联电池、2节并联电池)、以用于纯电动驱动总线应用。 请根据以上情况进行确认。