This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL1451A:您能告诉我 TL1451#39;s 函数吗?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TL1453, TL1451A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615628/tl1451a-could-you-tell-me-about-tl1451-s-function

器件型号:TL1451A
主题中讨论的其他器件:TL1453

大家好、团队成员。

我收到了客户关于此产品的问题。

请告诉我有关内容的信息、因为数据表的内容无法回答我的问题。

<接收问题的背景>

有一个电路使用 TL1453、并尝试将该电路扩展到其他应用。

℃℃、-20 ̊ C 的 TL1453不符合要求、因为应用温度环境为-30 ̊ C。

℃、如果 TL1451A 具有相似的功能且引脚兼容、由于它为-40 μ A、它正在研究是否可以对其进行调整。

<问题>

两个器件之间的差异被识别为存在或不存在连接到保护电路的锁存器。

①:通过将 SCP (16)引脚连接到 GND、短路保护电路失效、

是否可以正常使用其他功能?

※请参阅数据表中的图14

②:请告诉我 DTC 锁存器的功能是什么类型。

(如果有相关的应用手册和参考电路,也请发送给我)

因为:

有一个与电气特性"死区时间控制"部分的锁存器相关的说明、下面的说明不描述 DTC 锁存器。

(例如:锁存模式电流、锁存输入电压)

③:当 DTC 引脚超过"Latchd 输入电压"时、死区时间会以100%的速度锁存

之后、即使降低了 DTC 引脚电压、切换也不会恢复?

因为:

尽管占空比限制由 DTC 引脚的电压任意施加、

考虑向 DTC 引脚施加高电压、以强制占空比为0%。

④:如果锁存条件出现在"③"时、我们如何恢复切换?

※仅上电复位?

⑤:即使短路保护锁存器因在"①"中听到的程序而失效

DTC 是否单独锁存?

此致、

Masumi Sekiguchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该设备最近被转接到我们的小组、我们需要先对其进行研究、然后才能回答您的所有问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尽快学习并回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    这件事是否有进展?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我仍在努力弄清本数据表中术语"锁存"的含义。 下周再见