This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS40210:我已经设计了使用 TPS40210的 DC/DC 升压转换器

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210, LM5121, LM5046, LM3478, LM5045, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615006/webench-tools-tps40210-i-have-designed-dc-dc-boost-converter-using-tps40210

器件型号:TPS40210
主题中讨论的其他器件: LM5121LM5046LM3478LM5045LM5122

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

主席/女士,

我设计了使用 TPS40210的28VDC 至280VDC 升压转换器、用于500W 负载。

当未施加电压反馈时,输出端的电压为280Vdc,但当我将其加载到负载时,输出电压下降,提供的电压与输入电压相同。

当我提供电压反馈时,我不会得到结果(IC 不会驱动 MOSFET 的栅极)

plz 帮助我...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    检查您的电流感应信号:您可能有较大的开关噪声。 奇怪的是、您只有280Vdc 未施加 FB。 在未应用 FB 时、它应该更高。 另一方面、500W 功率的 TPS40210听起来太强、因为栅极驱动能力不够强、无法高效驱动功率 MOSFET 以实现高功率。 500W 是拼写错误还是真实?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

    坦率地说,我需要设计升压转换器(输入直流电压为~ 18-36VDC,输出为~ 260-300VDC)。 功率为500W。

    所以,我遇到了 TPS40210,它可以驱动高达300VDC 的电压,我从 WEBENCHRegistered工具获得了设计,我很高兴,设计的是采用了印刷电路板等的染色组件。

    但是,不能得到结果。(完全失望)。

    plz 建议我使用其他 IC、在这里我会得到很好的结果。 我朋友说过、去 LM5121吧...

    (我处于获得结果的关键位置)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    栅极驱动强度是一个不同的问题、只是您可能无法获得500W 功率。 由于您仅获得280V、这意味着占空比有限。 我想知道您如何获得 webench 设计? 我在您的输入范围和500W 负载下尝试过、Webench 无法生成设计。 您能否与我分享您的 webench 设计文件?

    我们还有一个具有大占空比的 LM3478电缆、但除非您使用外部驱动器、否则其驱动器可能仍不支持500W 的功率。 我们的其他升压控制器、如 LM5122/LM5121、具有强大的驱动器、但占空比可能不支持该大电压升高。 对于500W 和这样的电压升压等级、您可以考虑使用全桥转换器。 建议您查看 LM5045/LM5046。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../300VDC_5F00_Supply.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Pavan、
    您展示了290V 输出电压和0.05A 的 webench 设计、这两种设计的形式截然不同、只有500W。 我想问您如何获得500W 设计? 您选择的器件不支持500W 功率。 您可能需要考虑使用外部栅极驱动器来驱动500W 负载的 FET、或者您可能需要多相。

    谢谢、
    Youhao