This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62565:浪涌电流的 OCP

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62565

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621283/tlv62565-ocp-for-inrush-current

器件型号:TLV62565

您好的支持成员、

我的客户担心 TLV62565 OCP 浪涌电流。

浪涌电流非常接近1.8A。

我的理解是、上述情况不成问题、因为如果超过电流限制、高侧 FET 将会关断。

 允许的最大电流限制预期为2.8A、如下所示。

https://e2e.ti.com/support/power_management/non-isolated_dcdc/int-non-isolated_dcdc/f/198/t/423418?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TLV62565

超出我的理解是否正确?

此致、Hirotaka Inoue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka Inoue、您好!

    感谢您分享您的顾虑。 您的理解部分正确。 实际上、在帖子中、您可以看到2.8A 不是预期的允许最大电流限制、而是我们到目前为止观察到的情况。 数据表未指定电流限制的最大值。

    顺便说一下、一旦客户应用中的电感器饱和、器件的行为就很安全、并且处于正常运行状态。

    此致、
    Emmanuel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emmanuel -San、

    感谢您的回答。

    如果电感器电流达到高侧 FET 峰值电流限值、器件是否会关断?

    此致、H.Inoue
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-San、您好!

    感谢您提出的有趣问题!  

    当器件处于高侧电流限值时、的高侧会转弯、但器件会继续工作。 因此、占空比会减小、因此输出电压不再由反馈环路调节、而是降至与 Vin、电感值、开关频率和电流限制更成比例的值。

    此致、

    Emmanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emmanuel -San、

    感谢您的回答。

    这是否意味着一旦器件达到低侧谷值电流限值、输出电压就会再次饱和?

    此致、H.Inoue
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-San、您好!

    不用客气。

    这次您的假设不正确。 一旦高侧电流限制不再发生、输出电压就会再次进行调节、这意味着当电感器电流下降时。 在这一点上、占空比实际上由控制环路调节、而在它受到峰值电流限制的"限制"之前。

    此致、

    Emmanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emmanuel -San、

    感谢您的回答。

    此致、H.Inoue