This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54360:tps54360芯片在2.25MHz 频率下工作、支持 AM335x bbblack

Guru**** 2588905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620970/webench-tools-tps54360-tps54360-chip-work-in-2-25mhz-support-to-am335x-bbblack

器件型号:TPS54360

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我n`t tps54360输出5V 至 AM335x bbblack。tps54360输出5V 正常、但电路板无法正常启动。电源 LED 指示灯闪烁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有原理图/布局?

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      这是我的选择。

    谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的布局似乎未进行优化。 您是否尝试设置较低的频率并查看行为是否有所改善?
    可能在200-400kHz 左右?

    谢谢
    -Arief