This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54361-Q1:高输出电流、同时处理正负电压

Guru**** 2509475 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54361-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617093/tps54361-q1-high-output-current-and-dealing-with-both-pos-and-neg-voltages

器件型号:TPS54361-Q1

大家好,  

在附件图中、添加了一个我正在进行的设计。 适用于汽车应用的 SMPS 设计(Vbatt - 12V 至48V)。 Vout 负载处的 ECU (电子控制单元)连接了许多负载。 ECU 的 KL30和 KL31正负极。

问题是、如果负载在高达6A 的输出下消耗高电流。 TPS54361- Q1,是否是可行的解决方案?

如果必须增大输出电流范围、情况会怎样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS54361-Q1的最大额定电流为3.5A。 它可能达到低至4.5A 的电流限值。对于反相降压/升压、您必须将该电流降额1-D、其中 D =占空比。 您的图表未随附、因此我无法对此进行进一步评论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于不活动、我正在关闭此主题。