This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS57160-Q1:TPS57160 -引脚2查询

Guru**** 2556170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS57160-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621682/tps57160-q1-tps57160---pin-2-query

器件型号:TPS57160-Q1

大家好、

我有一位客户正在设计涉及车辆蓄电池的电路。

发动机启动时、电路板由电池供电。 它使用小型备用电池 在发动机关闭时保存一些信息。

他想知道  TPS57160-Q1在引脚2 (VIN)上出现0V (车辆蓄电池断开连接)时是否会出现问题,而输出引脚上存在3.7V (由于备用蓄电池电压)  

此致

Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在考虑 VIN 短接至 GND 的条件?
    如果是、则输出电容器可能会通过顶部 MOSFET 放电、并可能损坏 IC。

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这是 Vout 预偏置时 VIN 开路的情况。 将会发生的情况是、电流将从输出电流流经电感器和 HS 体二极管流向输入电容器。 当引脚2大约为3V 且 Vout 为3.7V 时、它将稳定。 请确保引脚2和 GND 之间有 CIN 电容器。