This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:基于 PA2398NL 的 PMP9256设计

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP9256, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618570/lm5122-pmp9256-design-on-pa2398nl

器件型号:LM5122
主题中讨论的其他器件:PMP9256

您好!

我发现在 PMP9256中可以使用2种变压器。 基本案例( www.ti.com/.../snvr384a.pdf)- PA6605-AL。
我知道应该安装 DNP 的一些组件。
您能否澄清在 PA2398NL 的情况下应使用哪些组件? 应对原理图进行哪些更正?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladimir、

    感谢您与我们联系。 由于两个变压器之间存在相当多的差异、因此可能需要相应地更改电流感应电阻器(RS1和 RS2)和补偿组件(R25、C25、R12、RC、CHF)。 您的设计参数是否与参考设计相同? 是否有某种原因需要另一个变压器? 由于这是一种经过测试的解决方案、为了简单起见、我建议保留原始变压器。

    以下是使用 PA2398NL 变压器时应组装的元件。 通过添加这些组件、LM5122的 VCC 轨将由 PA2398NL 变压器的辅助绕组供电
    D4、R18、C18、D5


    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们希望使用 PA2398NL、因为在我们的国家/地区购买它非常容易。 PA2398NL 比 PA6605-AL 便宜。 我们已在其他项目中使用 PA2398NL。 这是使用此变压器的3个主要原因。
    同时、我们希望在新项目中使用 LM5122作为控制器。

    您能否提供有关本例中感应电阻器和补偿组件的详细说明? 需要启动一个项目。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗拉基米尔

    只需确认您希望拥有相同的设计参数{VIN、VOUT、开关频率、IOUT...}即可 是 PM9256? 请告诉我任何更改。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们需要简单的条件:
    输入电压:9-36V、
    输出12V @ 3-4A。
    原理图将会很好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们需要了解下一个套接字(R8、R4、R32、C24、C22、 R28、R29)是否应与脉冲变压器一起放置?
    我们是否可以推荐它?

    此致、Vladimir。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗拉基米尔

    R8 =不填充
    R4 =不填充
    R32 =请勿组装(租赁此组件的占位符)
    C24 =请勿安装(租赁此组件的占位符)
    C22 =请勿安装(租赁此组件的占位符)
    R28 =不填充
    R29 =不填充

    以下是用于设计隔离式反馈网络的良好参考。
    www.ti.com/.../snva005b.pdf

    谢谢、

    Garrett