This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25015:IC 未报告充电完成

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602888/bq25015-ic-is-not-reporting-charge-done

器件型号:BQ25015

您好!
客户评估 BQ25015。 他测量的充电电流低于 I (tamper)两小时以上、因此篡改计时器应该已经过期、并报告充电完成状态。 不幸的是,事实并非如此。 此时充电电流为12mA、低于 I (trout)但不低于 I (term)。 ‘d30分钟后,应该说“一个”对吗?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有什么帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、您好!

    BQ25015应超时。 请检查您的整形器和定期电流、并确保这是您所相信的。

    还要检查电压电流纹波。 这可能会重置计时器。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好、由于电池充电器报告了故障情况、因此它停止充电并耗尽了电池电量、因此仍然出现故障。 权变措施是在充电器报告故障时反复切换 CE 引脚、但这不会解决根本原因。

    对于篡改和终止电流、他们有一个计算表、这应该是可以的。 我将发送给您、请仔细查看。

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请回答
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请回答