This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60151:关于"输出纹波电压"方程式(4)在第13页.....

Guru**** 2559870 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS60400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621558/tps60151-about-the-output-ripple-voltage-equation-4-on-page-13

器件型号:TPS60151
主题中讨论的其他器件:TPS60400

因为 f = fsw (而不是 f = fsw / 2)、所以我认为方程式如下:

VO (RIPPLE)= Iload (max)/(f * Cout)+ 2*Iload (max)*ESRcout -->不带"2次"(f * Cout)

我可以对吗?!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想您误解了分母中的2倍。 它不是来自半频率或 f=fs2/2。 Cout 每半个周期或50%的占空比重新灌装一次、则持续时间为1/(2x f)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的解释,但我仍然感到困惑…
    示例:TPS60400数据表第14页(公式6)
    VO (RIPPLE)= IO /(fosc * Co)+ 2*IO*ESRco -->不带"2次"(f * Cout)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释,但我仍然感到困惑…
    示例:TPS60400数据表第14页(公式6)
    VO (RIPPLE)= IO /(fosc * Co)+ 2*IO*ESRco -->不带"2次"(f * Cout)

    [引用用户="Youhao Xi"]我认为您对分母中的2倍进行了误解。 它不是来自半频率或 f=fs2/2。 Cout 每半个周期重新灌装一次、或按50%的占空比重新灌装、则持续时间为1/(2x f)。[/引述]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于50%占空比或持续时间1/(2xF)、负载电流仅由 Cout 提供、因此 Co 提供的总电荷为:Qtotal= IO x 1/(2xF)。 因此、电容上的峰峰值纹波电压(在丢失 Qtotal 后)为:Qtotal/Co = IO/(2xF.Co)。