This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22965-Q1:最大输出电容值

Guru**** 2463810 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22965-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616946/tps22965-q1-maximum-output-capacitor-value

器件型号:TPS22965-Q1

您好!

 我们收到了客户关于 TPS22965-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
它们关心的是最大输出电容值。 当输出电容器过大时、他们会考虑以下问题。

 -它将导致 IC 在 QOD 事件时产生热量。
 - IC 无法在启动时控制输出电压压压摆率。

因此、他们希望避免这些问题。 考虑到这些问题、他们希望知道建议的最大输出电容值。 您可以向我们提供您的意见吗?

 -他们的状况-
 VIN=3.3V
 VBIAS=3.3V

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、

    感谢您为我们提供了一些初始条件。
    您的客户考虑的输出电容范围是多少? (10个 UF、100个 UF、1个 MF 等)

    最棒的
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。 其输出电容器范围为100 μ F。

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tateo、

    输出电容不会阻止负载开关具有受控上升时间。 但是、较高的输出电容需要更长的上升时间、以保持相同的最大浪涌电流。 上升时间越长、启动期间 FET 中耗散的功率越大。  

    在100 μ F 范围内、QOD 功能的功耗不应存在任何问题。

    最棒的

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。 他们希望确保 QOD 功能的功率耗散与建议的最大输出电容值之间的裕度。 您能告诉我们不推荐的输出电容器范围吗?  如果我们可以通过公式估算最大输出电容器、请提供一个公式?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、有没有更新吗? 如果您能给我们反馈、我将不胜感激。

    此致、

    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tateo、

    我们目前有一位设计师在研究这一问题、并将在我们得出结论时告知您。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。 我期待您的反馈。

    此致、

    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tateo、

    为了给出一个准确的数字、查看这个值的设计人员希望知道器件的预期寿命和正常负载条件(或者环境温度和负载电流)期间的结温。 请提供此信息吗?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 这是客户的状况。

    VIN=3.3V
    VBIAS=3.3V
    Iout=2.5A
    TA 最大值=95C

    这就是您的意思吗?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tateo、

    这些信息非常有用。 您能否提供器件的预期寿命(2年、5年等)?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。 我只是向我们的客户确认这一点。 我将很快向您发送反馈。

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、抱歉耽误您的时间。 其预期寿命为5、366小时。

    此致、

    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、抱歉再次打扰你。 它们有2个预期寿命案例。 您能否估算2种情况下的最大输出电容值?

    预期寿命= 5、366h 和3、756h

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tateo、

    感谢您提供这些信息、我们的设计人员现在正在进行此分析、稍后我将为您提供最新信息。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tateo、

    根据提供的条件和下面假设的条件、我们对 QOD 随时间变化的可靠性进行了分析。

    • VIN=3.3V
    • VBIAS=3.3V
    • 寿命为5、366小时
    • 环境温度为95C
    • 开关在其使用寿命期间每小时打开/关闭一次

    在这些条件下、QOD 电阻可以支持10mF+的输出电容。 这对于客户来说应该是足够的利润。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius