This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA78xx -接地引脚悬空、已连接插片

Guru**** 2556890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618642/ua78xx---ground-pin-floating-tab-connected

我正在查看一个应用、其中 UA7824CKTTR 已被另一家制造商的稳压器交叉替换。

根据 数据表的引脚功能列表、由于接地引脚的现有封装尺寸、引脚2是悬空的、但是该选项卡连接到接地。

在此应用中、我看到一些部件出现故障、这是否相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristof、您好!

     感谢您使用 E2E、尽管您的询问让我有点困惑。  您正在询问竞争对手的器件是否由于 PIN2悬空而发生故障、这是正确的吗?  或者、您是否使用 UA7824替换了竞争对手的器件、而 TI UA7824出现了故障?  如果是后一种情况、这些器件如何发生故障?  它是直接加电还是随时间推移而变化?

    此致、

    ~Leonard  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    故障器件是 TI 的 uA7824。  

    它更换的部件没有引脚2、它通过接地卡舌进行电气连接。  

    由于封装中没有引脚2、但这对于 TAB 的功能来说是多余的、因此我们认为可以将 TI 器件上的引脚2悬空。  

    这是一个运行各种电机的电感负载。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kristof 的澄清。  我邀请了 LDO 专家、我们可能需要查看原理图、至少是 LDO 部分。 此外、这些故障是如何发生的、是否是灾难性故障(例如 VOUT 的 GND 短路)?  另请注意、在数据表第3页中、引脚2被称为公共连接、没有提到该选项卡、我认为该选项卡仅用于散热目的。

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、TAB 和 PIN2电气短路、因此只要压片电气连接、PIN 2就不会出现任何问题。
    您在该器件上看到了哪些问题?
    它不可能与浮动 PIN2相关。

    最棒的
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图随附。 请了解 IC10、组件 L7824CD2T 已切换到 TI UA7824。

    记下输入电容器 H 桥配置。 如果能提供任何意见,将不胜感激。

    e2e.ti.com/.../780387_2D00_2_5F00_sch2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kristof、您好!

    您是否有 LDO 输入和输出的任何示波器截图?

    从原理图网络中可以看出、您的输入未稳压为24V、您正在尝试使用 uA7824将其调节至24V。由于线性稳压器的性质、Vin 和 Vout 之间需要最小余量(压降)进行稳压。 请注意、uA7824的最小输入电压为27V

    非常尊重、
    Ryan