This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5101A:如果对负侧的引脚6施加轻微过压、则存在可靠性问题?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5101A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615184/lm5101a-reliability-concern-if-slight-over-voltage-applied-to-pin-6-on-the-negative-side

器件型号:LM5101A

从我的客户那里获取符合此设备的新项目要求:

工程团队发现、施加到引脚6的电压在负极侧略微超过:

 

“在例行测试期间,发现此驱动器 IC 的锂 PIN6上的电压为-587mV,超出了数据表中该引脚的绝对最大限制-0.3V。  电压干扰是由输入状态变化大约30ns 后器件输出状态变化引起的。 它从输出到输入进行反馈。"

我们能否评论一下由此产生的任何潜在可靠性影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Al、

    感谢您在客户系统中帮助支持我们的器件。

    您的客户正确、输入端的-587mV 使 LM5101A 超出绝对最大额定值、而 TI 无法保证器件的可靠性或工作性能。

    但是、您如何测量引脚6上的电压? 在靠近引脚的位置使用尾纤并进行测量应可降低任何耦合噪声、并可改善测量结果。

    负脉冲持续多长时间? 它是否逐周期发生?

    此致、
    Mateo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Al、

    您如何解决负输入尖峰? 如果您的问题得到解决、我将关闭此主题、但是如果此问题的其他问题仍然存在、您可以重新打开该主题。

    谢谢