This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:将 BQ24650用于铅酸电池

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620315/bq24650-using-bq24650-for-lead-acid-battery

器件型号:BQ24650

您好!

我想使用 BQ24650为6V 铅酸电池充电。

为了进行测试、我使用6V/4.5Ah 电池和实验室电源代替了太阳能电池板。

在我的例子中、太阳能电池板会很小、没有很多能量...

根据 SLVA437A、我选择了以下值:

Vbulk = 7.5V

Vrech = 7.2V

Vin = 12V

Vmpps =~18V

LO = 15uH、Co = 10uF、Rs = 40m Ω

RT = 390K

Rb = 180K

RP-B = 1M2

当我连接电源时,LED1 (STAT1)会闪烁,因为它没有检测到电池。 电池电压在5.7V 至8.2V 之间变化、占空比为10%。

TS 电压约为2V、MPPSET 电压为1.33V、Vref 为3.4V。

请找到我的原理图。

BEST ree2e.ti.com/.../Charger_5F00_V105.pdfgards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否显示有关此问题的范围捕获?

    VREF 看起来比它应该高一点。

    您还能探测 VREGN 和 VCC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在以下项的附件波中查找:

    VBAT ->红色

    VCC ->蓝色

    REGN ->绿色

    VREF ->米色

    感谢您的 feedback.e2e.ti.com/.../BQ24650_5F00_wave.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢示波器捕获。 但是、我们还需要知道 VSRN 上的电压。 请检查 VVCC–VSRN 是否大于100mV。

    "当我连接电源时,LED1 (STAT1)会闪烁,好像它没有检测到电池一样。 电池电压在5.7V 至8.2V 之间变化、占空比为10%。"

    我看不到有关此描述的捕获。 您能否还提供示波器捕获。

    您是否使用真实电池进行测试? 如果您已连接真实电池进行测试、则电池电压不应在电压之间变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉我的回答很晚了... 我没有收到电子邮件通知:-(

    在附件中、您有一个新的范围:

    VCC ->红色

    VSRM ->蓝色(该 VBAT 对吗?)

    VCC - VSRN ->黑色

    我使用的是真实的电池、但太阳能电池板是实验室电源。

    请访问 regards.e2e.ti.com/.../BQ24650_5F00_wave_5F00_2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下条件可能会在充电时停止。

    •充电被禁用(MPPSET < 75mV)-->根据您的测量结果,MPPSET 远高于此值。

    •适配器被移除、导致器件进入 VCCLOWV 或睡眠模式->存在适配器

    •适配器电压比电池高100mV -> VCC-VSRN 为9.5V 至12V。

    •适配器过压--> ACOV 为32V。  

    •REGN 或 VREF LDO 电压无效--> REGN 应介于5.7和6.3V 之间。 VREFLDO 应介于3.267和3.333V 之间

    •当 IC 温度>145C 时,达到 TSHUT IC 温度阈值-->热关断

    •TS 电压超出范围、表示电池温度过高或过低->根据您的测量结果、TS 电压处于正常范围内。

    我从示波器捕获中注意到的一点是、您的线路阻抗非常大。 充电使能和禁用之间的电压差非常大。 您的充电电流是多少?

    1.您是否还能探测充电电流以及 HIDRV 和 LODRV。 数据表说明"充电器具有二级逐周期过流保护。 它监控充电电流并防止电流超过编程充电电流的200%。 高侧栅极驱动器在检测到过流时关闭、并在电流降至过流阈值以下时自动恢复。"

    2.您能测量振荡的时序吗? 充电使能启动时间通常为1.5s。 启用充电后的时序是多少(即您提供的示波器捕获中的 VBAT 电压为8V)

    3.测量 VFB 的电压。 如果您的 VREG 设置为7.5V、则8V 可实现电池过压保护。 数据表说明"在 BAT 电压低于稳定电压的102%之前、转换器不允许高侧 FET 导通。 这允许对过压情况进行一个周期的响应–例如在负载被移除或电池断开时发生。 SRP 到 GND 的电流阱开启、用于对输出电容器上存储的能量进行放电。"

    我强烈建议查看数据表中描述的所有保护、并确保不会触发任何保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在参考资料时出错了...以下文件更好

    VCC_Blue / VBAT_Red / VREF_Green / REGN_Beige

    在此范围内、VREF 最大值为4.021V、REGN 最大值为6.791V

    在 Lo 15uH、Co 10uF 和 R 40m Ω 的情况下、限制充电电流为1A、但在1A 的情况下、它是最大电流、BQ24650可以使用更小的电流? 对于0.5A 的电流、我将 Lo 更改为22uH、Co 7uF 和 R 80 m Ω。

    如何管理 VREF 和 REGN 的值?

    如果我将 VCC 的值减小到15V、STAT1将变为0V。 那么、电池正在考虑充电、对吧?

    我的原理图是否正确或是否必须重新启动设计? 您有什么建议吗?e2e.ti.com/.../BQ24650_5F00_VCC_5F00_Blue_5F00_VBAT_5F00_Red_5F00_VREF_5F00_Green_5F00_REGN_5F00_Beige_5F00_VCC_5F00_15V.pdf

    e2e.ti.com/.../BQ24650_5F00_VCC_5F00_Blue_5F00_VBAT_5F00_Red_5F00_VREF_5F00_Green_5F00_REGN_5F00_Beige.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否发生在一个装置或多个装置上? 应调节 REGN 和 VREF、但在您的情况下它们超出范围。 这可能是因为外部电源强制施加这些电压、或者 IC 损坏。 您能否更改新 IC 并再次进行测试?

    我强烈建议您先订购 EVM 并使用您的设置进行测试。