This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24735EVM-710:ACFET 和 RBFET 无法正常工作

Guru**** 2532640 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24735EVM-710, BQ24735

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606252/bq24735evm-710-acfet-and-rbfet-not-functioning

器件型号:BQ24735EVM-710
主题中讨论的其他器件: BQ24735

你(们)好  

   当我们遵循测试摘要第2.4.1V ( TP (ACDRV、CMSRC)= 6V±0.5V 部分未显示时、我们将 BQ24735EVM-710设计用作电路板的参考。 是否需要任何可编程设置来获得6V 电压。 我们为 ACFET 栅极端子 MOSFET 启动导通提供了外部6V 电压、源极端子中的电压为5.1V。 在漏极中给出了19.5V。 任何人都可以帮助我解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您是否在 电路板上添加了3.3V 基准电压? 什么是 ACOK 和 ACDET 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们在电路板上添加了3.3V 基准电压、并在 ACOK - 3.3V 和 ACDET - 2.6V 之间添加了 ACOK - 3.3V 基准电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "我们使用 BQ24735EVM-710设计作为电路板的参考"。 您是否会订购 bq24735EVM 并比较哪个引脚电压? 然后、我们可以了解该问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,王先生  

    我将以所附文件清楚地解释这一问题

    e2e.ti.com/.../bq24735_5F00_725A--Test-summary.pdfe2e.ti.com/.../Battery-charger-board-schematic.pdfMeasured电压标记为黄色。 请参阅第2.4.1节中的测试摘要附件。  

    请参阅原理图  

    1. Q1 (ACFET)和 Q2 (RBFET)未接通。

    由于我们在 ACDRV MOSFET 中没有获得6V 栅极驱动电压、因此未开启。

    3.我们移除了 R8浪涌电流电阻器并从外部提供6V 电压、以驱动 ACFET 和 RBFET、即使不接通也很困难

    您能不能向我们建议任何需要的可编程配置  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除了 IC 损坏或电路板损坏、我现在无法给出其他原因。 您是否直接在 Q1的栅极和源极上添加6V 电压?
    在这种情况下、应打开 Q1、VSYS 应与输入电压相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 IC 或电路板损坏、请联系当地 FAE 或销售团队以帮助您提交故障分析表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    王先生  

         感谢您在更换 IC 后的支持、现在电路板运行正常。 但是、当我们连接 SYS 时、电压从12V 下降到3.5V。  

    我们是否需要通过编程启用任何系统最大电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq24735是一款直接电源路径器件、此器件通过输入 ACFET 和 RBFET 将输入连接至系统。 如果在连接 SYS 时电压从12V 降至3.5V、我认为输入 FET 也会受到损坏。 在更改输入 FET 之前、请仔细检查 ACOK 电压;ACDET 电压和10欧姆 VCC 串联电阻、以确保它们正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的王先生  

                BQ24735EVM-710中是否有用于测量锂离子电池百分比指示的任何配置。  

    此致

    Shaithanya C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq24735是一款从充电器、不监控电池充电状态。 请将电池充电百分比问题发布到电量监测计论坛。