This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40425:您可以帮助仔细检查 TPS40425电路吗? 因为这些在 webench 和数据表之间有所不同。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620199/tps40425-may-you-pls-help-double-check-tps40425-circuit-because-these-some-different-between-webench-and-datasheet

器件型号:TPS40425

你(们)好,先生

您可以帮助仔细检查 TPS40425电路吗? 因为这些在 webench 和数据表之间有所不同。

随附的文件是我的客户电路、您是否也可以帮助检查?

我现在查看表格、现在有一些问题、如下所示:您可以帮助吗?

  1. 我们是否可以知道如何检查 ADDR1/ADDDR2电阻器值? 我运行 Webench RADDR0=RADDR1 = 16.2K。 但我的客户将 RADDR0设置为37.4K/RADDR1 = 25.5K。这是否有影响?
  2. 客户使用的是输入电压为12V/Vout 3.3V Iout = 50A 的 TPS40425
  3. 在 Webench 中,FLT1和 FLT2、ISH1和 ISH2都是短接的。 但是数据表 7.5.1多相应用似乎让这些引脚  FLT1和 FLT2、ISH1和 ISH2看起来都悬空了、我们是否知道这是正确的?
  4. 我们是否可以知道 Webench Comp2连接到哪里?

e2e.ti.com/.../TPS40425_5F00_webench.pdf 

e2e.ti.com/.../T40425_5F00_12V_2D00_3v3_5F00_50A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bogey、

    RADDR1应为25.5k、RADDR0应为37.4k。 您需要将 Webench 中的 PMBus 地址间隔更改为19d (相当于13h)。

    12V 输入、3.3V 输出以及50A 负载通常是可以的、但需要注意热设计。

    7.5.1中的图20是2个输出操作、因此 FLT1和 FLT2是悬空的。 在两相操作中、请参阅表4、其中显示 ISH1和 ISH2连接到 ISH 总线、FLT1和 FLT2连接到 FLT 总线。

    对于两相操作、请将 COMP2连接到 COMP1。

    我们将继续查看原理图的其他部分、如果我们发现任何其他内容、请随时向您进行更新。

    此致、
    Weidong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    您可以帮助检查随附的文件电路是否可用于12Vin3.3Vout 60A 应用吗?

    如果是、我们需要修改哪些位置?(客户也使用 webench 运行、但电感器需要>1.3uH)。 现在、他们的工厂中有0.47 μ H。

    如何使用 Fusion Digital Power 设计?如下面所示、我们希望 OCP 设置为90A。但 Iout_OC_FAULT 限制只能设置为50A。

    是否有任何文档可以让我们轻松设置融合?(我们需要设置哪些项目、哪些项目 可以忽略)

    e2e.ti.com/.../8662.T40425_5F00_12V_2D00_3v3_5F00_50A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    这里可能有新信息吗?

    现在、Fusion 和 webench 之间存在一些混淆。

    例如、Iout OC 限制最大值可以设置为49A。 但是、wenench 可以运行60A 输出电流。

    我是否可以检查哪一个是正确的? 我们需要设置哪个页面和哪些页面?

    因此、我们可能需要有任何 expain 文档来指导如何使用融合。


    令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weidong、

    在数据表中、TPS40425的最大过流保护范围为50A。 这是否意味着通道1的最大编程范围为50A、而其他通道将应用相同的范围?

    谢谢、此致

    Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eddie、

    在两相模式下、通道1将确定每相过流限制、50A 是最大值。 因此、将两相加起来、最大电流为100A。 这就是在 webench 两相中可实现60A 总电流的原因。

    在2输出运行中、通道1和通道2可单独设置过流限制。

    此致、
    Weidong