This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:bq25703A/ PFM 模式期间的最大输入电流

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621585/bq25703a-bq25703a-maximum-input-current-during-pfm-mode

器件型号:BQ25703A

您好!

现在、我的客户考虑使用 bq25703A、他们正在调查 PFM 模式期间输入电流的详细信息。 他们需要对此进行调查、因为他们需要向 加州能源委员会提交自己的系统。 因此、请讨论您是否可以准备有关 IAC_SW_LIGHT_BUCK、 IAC_SW_LIGHT_BOOST 和 IAC_SW_LIGHT_BUBOOST 的最大(最差)值的信息。

这是我们的主要客户提出的要求、因此请允许我像您一样进行讨论。

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在不同模式下、PFM 到 PWM 的转换电流约为0.5A 电感器平均电流。 它还与外部 ACP/ACN 引脚滤波器参数相关、因为在降压模式下、电感器电流估算与峰值感应电流相关。 因此、总体而言、PFM 到 PWM 的最大转换电流为几百 mA 到1.XA 之间的电流。
    为了满足 ENERGY STAR 的要求、轻负载功率约为250mW。 该电流远小于100mA。 bq25703A 的 PFM 涵盖了所有降压、降压/升压和升压模式 ENERGY STAR 请求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、

    现在、它们的目标系统总功耗在12V VBUS 下低于120mW。 因此、我想拥有任何有关无负载运行时泄漏电流和/或效率(总功率损耗)的仿真数据等信息。 客户也要求竞争对手提供此信息。
    我可以告诉您这项业务的详细信息。 请参阅我的个人资料以了解我的联系信息。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于120mW 功率、bq2570x 充电器在 PFM 上工作。
    对于笔记本充电器、系统待机功耗约为200mW。 ENERGY STAR 请求的输入功率低于500mW、其中包括适配器功率损耗。 假设适配器侧效率为50%。 充电器侧需要在200mW 时具有80%的效率。
    如果它们的总系统待机功耗小于120mW、则充电器和适配器可以轻松满足 ENERGY STAR 要求。

    如果您看到新的能源之星要求、请告诉我。