This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890EVM-664:BQ25890EVM 的 STAT 输出与文档不匹配?

Guru**** 2412110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075, BQ25890, BQ25890EVM-664, BQ25892, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603964/bq25890evm-664-stat-output-of-bq25890evm-does-not-match-documentation

器件型号:BQ25890EVM-664
主题中讨论的其他器件: BQ24075BQ25890BQ25892BQSTUDIOEV2400

多年来、我在许多设计中都使用了 BQ24075、目前我正在使用 TI 的 BQ25890EVM-664评估板测试 BQ25890。 我计划在设置 I2C 参数以实现更快的充电速率之前、首先以500mA 的典型 USB 速率进行测试、但即使是默认充电速率也会产生意外结果。

配置:

  • 所有默认 BQ25890EVM 参数均已设置。
  • ILIM 上的电阻测量值为800欧姆、对应的电流限制为487mA。  
  • 负载:连接至 J3 (SYS 和 GND)
  • 输入:连接在 USB IN 上的微型 USB
  • 电池:  TP5 (BAT)和 PGND 上连接的备用电池2000mAh 锂离子电池

设置图片

根据 EVM 原理图和数据表第30页、我预期:

  • 充电时、LED D3 (STAT)应处于激活状态、充电完成时应关闭、否则在发生错误时(例如超过12小时安全定时器)、LED D3 (STAT)应以1Hz 的频率闪烁
  • 当微型 USB 电缆连接到5VDC USB 充电器或集线器时、LED D4 (PG)应处于活动状态。

结果:

  • D4 PG 始终关闭*错误*
  • D3 (stat)始终打开,即使在12小时后*错误*
  • 电池的充电速度为4.1VDC *OK*
  • D3随后开始快速闪烁。 请 在此处观看视频。 请注意、摄像机限制为30fps、无法捕捉切换的高速率。 我的眼睛估计30-60Hz、但我尚未测量。 无论如何、D3不应闪烁!

调试观察结果

  • 测得的 VUSB = 5.16VDC
  • 测得的 VBAT = 4.13VDC
  • 已尝试其他 USB 充电源以排除电流限制
  • 已验证 AGND 与 GND 共用
  • D4:检查 EVM 原理图、并注意到跳线 JP3配置为 USB D+/-检测、因此 D4保持浮动、不起作用。
  • 电池保护数据表列出了"过充电保护发现电压":最大值4.130V、而 BQ25890EVM 列出了施加的最大电压为4.208V

因此、我认为电池保护板与 BQ258900的默认充电参数(数据表的表5第26页)相冲突。 接下来我将尝试其他电池。

无论如何、STAT 引脚上的异常循环行为仍然会使我感到困惑。 有人能解释 STAT 发生了什么? 它不应该以1Hz 的频率循环以指示错误? 一  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    bq25890没有/PG 引脚。 与 bq25892相比、D-引脚替代 bq25890中的/PG。

    关于 STAT、您能否发送 V (SYS)、V (BAT)、V (STAT)和 I (BAT)的示波器快照? 由于电池 OVP 保护器已打开、并且充电器认为电池已断开连接、因此充电器可能会振荡。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Jeff。 我同意此电池保护电路不适用于 BQ25890。 VSTAT 上的振荡仍然是意外的。 以下是一些示波器快照:

    V (STAT)振荡频率大约为20Hz:
    http://i.imgur.com/hsWRO4q.png

    在 V (BAT)上发现类似的行为:
    http://i.imgur.com/SCmr9MK.png

    以及 V (SYS):
    http://i.imgur.com/wzCxrEl.png

    I (BAT)在132mA 至142mA 的范围内振荡。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    您是否在 BAT 引脚和电池之间串联了电流表? 如果是这样、移除它并将 VBATREG 降低到电池的4.13V OVP 以下、则 IC 是否按预期工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jeff。

    我已经使用和不使用与 BAT PAN 和电池串联的电流表进行了测试(无论采用哪种方式、都是相同的振荡)。 今天我没有机会降低 VBATREG、但这是一种有效的解决方案、可以解决这个问题。 今天下午、我将测试不同锂聚合物电池的完整充电周期、其保护电路可适应4.2VDC 充电电压(到目前为止还可以)。

    使用原电池降低 VBAT 后、我将再次报告。 无论如何、BQ25890都无法检测到错误、因此该电路的安全性完全依赖于电池自身的保护电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:

    BQ25890评估板使用 TI EV2300监视所有寄存器、在充电模式中和充电模式外确实会振荡。 我已经尝试降低 VBATREG、并且还测试了两个不同的电池。 我已经比较了我们的锂聚合物电池和保护电路数据表、以确保正确配置所有寄存器、但 BQ25890会振荡。

    Jeff -您是否能够推荐任何已知能够使用 BQ25890和默认参数正常运行的 LiPo 电池? 我想从已知的工作配置开始、以确保评估板正常工作、然后继续进一步调查充电器振荡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    对于任何额定电 压为4.2V 的锂聚合物电池、我们从未遇到过任何问题。   此电池是否具有新 的尖端 保护器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    感谢您的快速回复! 我试过的电池已经上市多年、因此它们绝不是"尖端"。 下面是测试中的确切器件;我尝试了两种不同的 LP803860:

    PKCell LP803860 - 3.7V、2000mAh 锂离子电池- 数据表 

    银联585460 - 3.7V 锂聚合物、2000mAh - 电池数据表保护电路规格

    我们还储备了1300mAh 锂离子电池、如果您无法推荐用于评估的电池、我可以稍后尝试使用。 我觉得这很奇怪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我面临相同的振荡(也会触发 INT)。 您是否找到了针对此行为的解决方案/WA?

    /Mikael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mikael -不幸的是、这一问题仍未解决。 我将项目委托给了另一位工程师、他也观察到了同样的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更改了 REG06中的"充电电压限制"、以便更好地匹配我的电池、这种电池最初巧妙地尝试了、但当达到限制时、振荡又回到了原来的水平。 然后、我在从芯片获取中断时添加了对 REG0b 的检查。 然后、我注意到 charg_STAT 被设定为"充电终止完成"。 在 REG0b 中读取此值时、我现在禁用充电、一切正常。 但我发现这个解决方案有点奇怪、这意味着 BQ25890不会作为独立的器片"工作"。 或者这是已定义/想要的行为吗?

    /Mikael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    -您能听到蜂鸣声吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mikeal、

    EVM 是 bq25890还是 bq25892上的 IC? 应针对每个 EVM 正确配置 JP3。 我不需要跟我的 EVM 供应商联系。

    您要测量的输入电流和充电电流是多少? 如果您翻转与 USB D+/D-线路相关的 S2A 和 S2B 开关、然后移除并更换 USB、电流是否增大?

    当您说充电器充电至4.1V 时、您是说在 EVM 板 BAT 测试点 TP5处测得的电压(IC BAT 引脚的开尔文值或多或少)测量值为4.1V、并且充电器在该电压下停止充电?

    TS 电压在哪里? 您是否连接到外部热敏电阻? 如果是、您是否移除了 JP10并安装了 JP9?

    您是否有 EV2400和 bqStudio 软件来读取寄存器值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有一个 BQ25890、JP3设置为 DSEL、我认为这是正确的(?)。

    目前、我的设置和电池充满电的电量更少、因此我将其保持不变、现在跳过充电电流的测量、因为我认为这不是我们在这里要寻找的。

    我没有外部 TS、JP9和 JP10按发货方式=开。

    但是、当电池充满并且我插入 USB 时、我会得到一个中断。 忽略这一点将导致"永不终止"中断、间隔约为40ms。

    相反、如果我在读取中断 REG0B 并且它标记为"充电终止完成"、则通过写入 REG03禁用充电我不会获得重复的中断/振荡:这是可以的(禁用中断上的充电)、但这是我应该执行的操作吗?

    我没有 EV2400、但寄存器读数如下寄存器地址 I 在 REST 之后的第一列我还设置 REG_RST 以复位芯片

    00 48.
    01 06
    02 DD
    03 10.
    04 20.
    05 13.
    06 62.
    07 8D
    08 03
    09 44.
    0A 73.
    0b 02
    0C 00
    0D 14.
    0E 4E
    0f 4E
    1051.
    11 00
    12 00
    13 08.
    14一维

    IRQ_BMS_CB         // INT:插入 USB  
    B02                // REG0B = 0x02
    IRQ_BMS_CB
    B62                // REG0B = 0x62 -> USB DCP 输入
    IRQ_BMS_CB
    B66                // REG0B = 0x66 -> USB DCP 输入|电源正常
    IRQ_BMS_CB
    B7E                // REG0B = 0x7E -> USB DCP 输入|电源正常|充电终止完成
    充电被禁用

    ----------------------------------

    如果我通过清除 REG03中的位4来禁用禁用充电的线路、我将获得以下日志

    00 48.
    01 06
    02 DD
    03 10.
    04 20.
    05 13.
    06 62.
    07 8D
    08 03
    09 44.
    0A 73.
    0b 02
    0C 00
    0D 14.
    0E 4F
    0f 4F
    1051.
    11 00
    12 00
    13 08.
    14一维

    IRQ_BMS_CB
    B02
    IRQ_BMS_CB
    B62
    IRQ_BMS_CB
    B66
    IRQ_BMS_CB
    B7E
    IRQ_BMS_CB
    B7E
    IRQ_BMS_CB
    B7E
    IRQ_BMS_CB
    B7E
    IRQ_BMS_CB
    B7E
    IRQ_BMS_CB
    B7E
    IRQ_BMS_CB
    B7E
    IRQ_BMS_CB
    B7E
    (笑声) 等等...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mikeal、

    总之、您连接的电池电压仅为4.1xV、但 IC 会以40ms 的间隔不断切换输入和输出端接? 在启用充电的情况下、如果 V (BAT)下的电池更接近您的稳压电压、但间隔时间更长、我希望 IC 这样做。 当 BAT 上的电压降至再充电阈值以下(在您的情况下为100mV)时、充电器会自动启动再充电周期。 您是否确定从 BAT 引脚到电池的连接不是高阻性的(例如通过电流表)? 在本例中、我看到了这种类型的振荡。 您能否捕获显示此振荡的 V (BAT)示波器图? 只是想知道是否有电流脉冲将电池电压提升至稳压状态? 我无法解释为什么电压会快速下降。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供参考-我的观察结果与 Mikael 的相符、并且未使用电流表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为我至少发现了我的问题、如果不是"问题"。

    我将 EVB 和电池之间的导线缩短到最小、并在导线区域升高。 同样的问题。 我在 EVB 上测量了电池+极点和 BAT 端子之间的压降、充电时得到~190mV。 嗯... 然后、我将 VREG_CHg 增加到200mV、振荡消失了。  

    然后、我意识到每个电池都有一个保险丝、因此我测量了保险丝上的压降、得到的电压几乎全部为190mV。 然后、我用一个电路板上的导线更换了保险丝、压降消失了。 测量保险丝时、我得到0.60欧姆、充电电流为250mA、这将导致150mV。  

    由于我们计划并联4-8节电池、因此我们添加了保险丝作为保护、以便任何由于某种原因而变得非常糟糕的电池都将被禁用。 我不知道这是一种好方法吗? 显然、我们无法使用保险丝、或者如果我们有保险丝、我们必须 通过在软件中禁用充电或找到不同的保险丝来解决此问题。

    John、我的调查结果是否会在您身边传播任何信息?

    /Mikael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mikael -有趣的发现。 我在每个实验中使用了单节电池。 被评估的每个电池都配备了自己的保护模块(无保险丝、但可能是 PTC)。

    我将与我们的团队分享这些笔记、并在可能的情况下报告(我不再拥有 BQ25890EVM)。