This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF20800-Q1:BUF20800-Q1引脚 FMEA

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BUF20800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620946/buf20800-q1-buf20800-q1-pin-fmea

器件型号:BUF20800-Q1
主题中讨论的其他器件:BUF20800

尊敬的团队

 当引脚(3至2)、(36至37)、(4至5)和(35至34)之间发生短路时、BUF20800的行为如何?  

此致

Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matthias、您好!

    感谢您的查询。 今天、我将介绍这一点、并给出一个小反馈。

    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthias、您好!

    引脚3、4、35和 36未连接、这些短路不会改变器件的正常行为。 为什么要建立这些连接?

    此致、

    Diaara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Diaara

    非常感谢您仔细研究我的问题和回答。  

    此问题的原因是我的客户目前正在进行的引脚 FMEA 分析。 您可以在此处找到更多信息:

    en.wikipedia.org/.../Failure_mode_and_effects_analysis

    此致

    Matthias