This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS610982:输入和输出电容值

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS610982, DAC122S085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621729/tps610982-input-and-output-capacitor-value

器件型号:TPS610982
主题中讨论的其他器件: DAC122S085

你好。。。

我的客户在其电路板上设计了 TPS610982的典型应用、如下所示。

但当 DC3P3V 和 LDO2P8V 的电源打开时、VDDS (CR1632纽扣电池)电压会下降。

我认为该压降是由初始上电条件下的浪涌电流引起的。

因此、我的客户将输入电容值从10uF (C2)更改为0.1uF、将输出电容值从10uF (C1)更改为1uF、将10uF (C28)更改为1uF。

之后没有压降。

但是、除了 C28 (1uF)之外、这些电容器值超出了数据表中建议的工作条件范围。

是否有任何建议或解决方案?

请告诉我。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    原理图中有 EN 和 DAC_PW_EN。 两个逻辑信号是否同时出现?
    与负载电流相关的电容要求。 我是否可以知道升压转换器的输出电流要求?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、
    感谢您的快速响应。
    启用 EN 信号、然后启用 DAC_PW_EN 信号。
    升压转换器的 DC3P3V (3.3V)电源由 DAC122S085的3.3V 电源供电。
    因此、升压转换器的输出电流要求约为22mA (最大值)。
    请告诉我的要求。
    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否尝试先设置 EN、然后设置 DAC_PW_EN。 LDO2P8上的负载会怎么样?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jasper、

    关于 EN 信号和 DAC_PW_EN 信号的评论错误。
    首先启用 EN 信号、然后启用 DAC_PW_EN 信号。
    我还询问了我的客户 LDO2P8V 的负载电流。
    当我得到它时、我会告诉你。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另外、让我知道问题发生的时间、EN 变为 H 或 DAC_PW_EN 变为高电平。