This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Intel Cherry Trail 平台上电源异常关闭时、SND9039的电源序列问题

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620627/power-sequence-question-about-snd9039-when-power-shutdown-abnormally-on-intel-cherry-trail-platform

尊敬的先生:

 我的客户对在 IPC 应用程序上使用 SN9039和 Intel Cherry Trail 平台有疑问:当系统电源异常关闭时、SN9039将在 buck6 (V1P8A)、buck3 (V1P15)和 buck5 (VNN)上出现异常电源序列、并导致系统在清洁英特尔 NUC 上的 CMOS 之前停止。  修改 SN9039的关闭顺序时是否有任何方法可以解决系统暂停的问题?

CH1:+v1.8 CH2:_v1.15 CH3:VNN CH4:5V

或者、客户是否可以使用 VBATSENSE 信号或其他方法在异常断电时强制系统进入冷关序列?

此致、

程介南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、

    让我联系支持此部件的应用工程师。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    您目前对问题有什么想法吗? 谢谢。

    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    客户是否签订了 NDA?

    应用程序是 CherryTrail 系统的 DollarCove 类型?

    冷关电源序列与 SND9039 Cherry Trail 冷关电源序列不同、实际序列为:

    关于 VBATSENSE、答案是肯定的、当 VBAT 低于寄存器 VBATTHR (默认2.7V)中编程的阈值时、SND9039将按星型冷关序列。

    此致、

    Costin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Costin、

    关于 SND9039将星型冷关序列、您能不能帮助我修改 snd9039 FW 以调整冷关序列、使+V1.8A 在+v1.0a 之前下降、并使 VNN 在+v1.0a~之后下降。谢谢。

    Hank
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Costin、

    您能 不能帮助我将 SND9039 FW 寄存器值调整为 111的 VBATUVLOTHR (2:0)~谢谢。
     
     
     
    Hank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hank、

    如果我理解了您的问题、在"机械关闭"状态之后的任何时候、您都可以修改(写入)寄存器。
    将 reg18 D5:3设置为111会将阈值设置为3.2V (默认2.7V)。 如果不修改默认(3.3V)上电阈值、则不建议这样做、迟滞很小、如果 Vbat~3.25V、则会有因噪声而变得不稳定的风险

    此致、
    Costin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hank、

    我想我  之前的回复中没有粘贴 SND9039 CHT 冷关序列。 您无需修改序列、这就是序列的工作方式、最后 5个降压/LDO 为:

    Buck4-VDDQ

    Buck6-V1P8A

    LDO1-V1P2A

    Buck3-V1P05A

    BUCK2-VNN

    我将通过电子邮件直接向您发送此序列。

    此致、

    Costin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hank、

    我无法插入序列、我通过电子邮件将其发送给您

    此致、
    Costin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hank、

    您的电子邮件地址是什么?
    我发现的内容被退回。

    此致、
    Costin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Costin、

    我的电子邮件地址是 Hank_Ho@avalue.com.tw。
    感谢您的支持。

    Hank