This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:BQ34110

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQ34Z100EVM, BQ34Z100, BQ34110EVM-796

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603092/bq34110-bq34110

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100EVMBQ34Z100

尊敬的先生:

我们希望 TI 将 BQ34110用于电池运行状况监控系统项目。 我们想测量单个铅酸电池电压和温度以及电池组电流、电压和温度。

我的问题:我们能否仅使用电压输入(无电流)测量单个电池的温度 ,或者是否需要使用外部热敏电阻。

我们必须使用它来测量电池温度,然后我们无法使用热敏电阻 AT103-2。 我们是否能够在外部使用 RTD 的热电偶来测量各个电池的温度。

9.

其次:所需测量的电流高于50安培,最高为1200安培。 如何降低要测量的电流。 由于 bq34110的限制(如果高达32A )。数据表中提到超出这些范围,因此我们需要缩小。

请在这方面帮助我们。

等待您的早期宝贵响应、

此致、

VanI.K、

印度海得拉巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vani、

    -如果您要尝试测量单个电池温度、则必须使用主机控制器和热电偶或热敏电阻或您选择的任何值、这将与电量监测计完全无关。 如果您决定使用监测计外部热敏电阻、只需将其放置在靠近电池组的位置即可。

    -对于大于32A 的电流、您必须进行调节。 请参阅下面的应用手册以作为指南。

    www.ti.com/.../slua760.pdf

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

     

    感谢您的建议、我们计划使用一个专用器  件、根据共享的应用手册进行下调、以测量整个电池组的电流。

     

    还 需要测量单 个电池的电压和温度、

     

    要求您澄清如何使用精密库仑计数器、电压和温度测量(两者均可)。

    我们 不希望使用外部温度传感器来避免从电池到控制卡的接线。  如果可以使用内部 ADC 和传感器进行温度测量以及电压测量、则可以采用出色的设计、并且可以避免为每个电池使用外部温度传感器。  请求澄清并分享和参考设计。

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bs:
    有关原理图和布局、请参阅器件 TI.com 上的用户指南。 此处提供了有关使用监测计的说明。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我们购买了用于铅酸化学电池管理系统的 BQ34z100evm。

    我们有疑问,我们是否可以将 BQ34Z100用于铅酸电池管理系统。 即多化学物。

    此致、

    瓦尼卡塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    我们使用的是 bq34110evm-796评估板。 根据我们使用2A 负载测试的指令。
    对于25安培负载,我们必须在评估板中执行哪些更改。
    因为对于2安以上的电阻器 R21会发热。

    等待您宝贵的建议、
    此致、
    Vani.K
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq34110EVM 可支持大约2A 的连续电流和高达大约7A 的脉冲电流。 如果您需要支持更高的电流要求、则可以从 EVM 上移除 R18并使用外部感应电阻器。 您可以使用双绞线将感应电阻器连接到 EVM 上的 J7。 需要使用双绞线线线束来提高抗噪性能。 您可以使用 Onyx 提供的文档中的电流调节来支持高于32A 的负载电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    对于20至30安培、我们必须使用多少感应电阻器以及连接位置。 请告诉我们 BQ34110evm-796中的连接点。 请说明计算公式。

    我们是否需要使用高达30A 的直流分流器、或者简单的芯片电阻器1W 可实现此目的。

    此致、

    Vani.K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SRN / SRP 接口上的压降不应超过+/- 125mV、因此感应电阻器需要为4 m Ω 或更低。 如果您使用4 m Ω 感应电阻器、30A 时的功率耗散将为3.6W。 您可以购买感应电阻器来支持这一点。