This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BMS 存在问题

Guru**** 2588855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617645/bq76940-problem-with-bms

器件型号:BQ76940

尊敬的团队:

我们使用 BMS 控制  器制作锂离子电池组(48VDC),其部件为 BQ7694006DBT (TSSOP-44封装)。

在我们的设计中,我们使用14节串联电池,每个电池电压为3.6VDC (标称值)。 此 BMS 控制器存在以下问题:

  1. 在某些电池组中,当 BMS 处于睡眠模式时,电芯 C6/C7/C8的放电电电压低于1.0VDC。

如果电路图中缺失任何可能导致此问题的东西、请提出建议。

随附 Schematic.e2e.ti.com/.../In1.pdfe2e.ti.com/.../In2.pdf

此致

Rajesh Gupta

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    原理图看起来简洁且正确。 我怀疑器件实际上没有处于睡眠状态。 如果问题是中间组、则在您命令器件进入睡眠模式时、CAP2和 CAP3也会折叠。 也可以更改 C6/C7/C8上的电容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vish:

    感谢您的输入。

    您能否帮助详细说明我们为解决该问题而必须做出的更改?

    此致

    Rajesh Gupta