This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:如何通过 MCU 对 CHEM ID 进行编程?

Guru**** 2588855 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620852/bq35100-how-do-i-program-chem-id-by-mcu

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

我可以通过板载 MCU 对 chem ID 进行编程吗?

我们使用电池 CR123A 并打算在 EOS 模式下工作。

当前我获取 chem ID 0x606。

谢谢、

Jaco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jaco、
    您不能仅对 chem id 进行编程、因为它是专有的。 您需要将整个 srec 编程到器件中。 您也可以使用我们的工具 bqstudio 将 srec 编程到器件中以进行评估

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、
    谢谢、我会尝试一下。

    Jaco
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、
    BTW、在 EOS 模式下、Panasonic CR123A 的正确化学 ID 是什么?

    谢谢、
    Jaco
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jaco、
    尝试 chem id 703。 这是 Duracell CR123的 chem id、但它可能适合您的、因为 EOS 模式使用电阻变化率来确定 EOS、而不是实际电阻值。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、
    我们在并行安装中使用两个 Panasonic CR123A。 CHEM ID 703是否适合这种情况?

    谢谢、
    Jaco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您只需正确配置设计容量、这只是将单节电池的容量乘以2的问题。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、
    谢谢。

    Jaco