This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:LM5069应用风险-短 Rsns 并实现输入过压功能

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621088/lm5069-lm5069-application-risk---short-rsns-and-implement-input-over-voltage-function

器件型号:LM5069

您好专家、

感谢你能抽出时间。

我的客户希望使用 LM5069通过充电器实现 OVP 功能(使用相同的 MOSFET 时、只需在 发生 OVP 时下拉 MOSFET 的栅极)、原理图如下所示。 此外、他们还希望缩短 Rsns、因为他们只需要 LM5069中的 OVP 功能。 这有道理吗? 或者、这些设计中是否存在任何风险?

真的需要你的帮助,非常感谢!

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一种冗余的并发电子邮件交换。