This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54373:启动时的浪涌电流和灌电流

Guru**** 2377000 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54373
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604037/tps54373-inrush-current-and-sink-current-at-start-up

器件型号:TPS54373

大家好、团队成员。

我们评估了 TPS54373EVM。

我们在启动后观察到大浪涌电流和灌电流。 请参阅随附的波形。

在仿真中、我们可以观察到类似的波形。

我认为软启动功能在启动后的短时间内无效。

这种现象是否正常?
为什么在启动时流入灌电流?

e2e.ti.com/.../TPS54373_5F00_StartUp.pdf

e2e.ti.com/.../TPS54373_5F00_startup.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    自从我使用 TPS54373以来、已经有很长一段时间了。  它具有特殊电路、允许其启动至输出上的预偏置电压。  IIRC、它会将 SS 电压与 FB 电压进行比较。  在 SS 电压高于 VSENSE 的反馈电压之前、不允许进行切换。  在您的情况下、没有预偏置、因此开关会立即启动。  我想、在初始启动时、器件以最短的可控导通时间运行、输出电压过冲会稍微过冲。  控制环路最终会赶上并允许 TPS54373吸收一些电流、以便从过冲中恢复。  因此、是的、我认为这是正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、John。

    我在初始启动时附加了详细波形。

    在最初的两个脉冲中、器件似乎以 Dmax 运行。

    这是不是导致过冲的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是由于输入电压下降所致。  如果不把这件事放在工作台上,很难完全坐下来, 没有人抱怨过这件事,我记得在过去14年里。  我目前正在进行业务活动、下周之前无法深入研究。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否仍需要此方面的帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、John。

    请解释附加波形的现象。

    -为什么移动突然停止?

    -为什么灌电流流动?

    -为何重新启动?

    此波形是观察到的客户电路板。

    e2e.ti.com/.../TPS54373_5F00_StartUp_5F00_Failure.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我必须订购 EVM 才能进行检查。