This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RGB LED 灯泡设计问题

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92518, TPS92515, UCC28810, LM3263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621513/rgb-led-bulb-design-issue

主题中讨论的其他器件:TPS92518TPS92515UCC28810LM3463
我们正在设计具有 R、G、B 冷白色和暖白色 LED 的智能 WiFi 控制 LED 灯泡。

这是一个灯泡、每个灯泡具有三个彩色 LED (RGB)、每个 LED 具有10个串联电阻。
在单个组件中、每个 LED 分别为10个暖白色和冷白色 LED。
LED 总数将为50。

我们需要实现总共5通道 PWM 调光。
我们将使用合适的 WiFi 微控制器进行调光和连接。

LED 规格:最大电流350mA
正向电压:2.4至3.1v (R、G 和 B LED 不同)
每个灯串中的 LED 总共10
个灯串5 (R、G、B、CW、WW)


请建议 TI 解决方案、以实现 LED 至少5通道的调光。
灯泡的总功率应为10至12瓦。



向我们提出了一些针对上述问题的 TI 集成解决方案或参考设计的请求


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您有兴趣使用哪种拓扑。  您是否计划在 PFC 器件上为这五个 LED 通道创建电压轨?

    是否需要将其隔离?

    它是否需要连接 TRIAC 调光器?

    您是否正在为五个通道或开关稳压器寻找线性稳压器?  如果您计划使用开关稳压器、它们是降压稳压器、升压稳压器还是其他稳压器?  不同 LED 堆叠电压下的线性效率将不如线性效率。

    空间/尺寸是否是一个问题?  我们有一个双通道降压转换器 TPS92518以及其他器件、但需要知道您打算构建什么。

    您考虑使用什么频率进行 PWM 调光?

    总功率10-12瓦是否意味着流经所有灯串的总电流约为350mA?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回复!  

    正如我已经提到的、我计划对 RGB LED 灯泡进行改装。

    具有以下设计要求。

    1)输入电压110至230 (95至260V)、频率50Hz (印度)

    2)可能需要大多数无变压器设计、以便从230V 交流电获得大约40Vdc 的电压。

    3) 3)我需要3组红色、绿色和蓝色3030型 LED 灯串、每组灯串包含10个 LED、每种颜色对应一组。

    (这些不是单个 RGB 芯片。 这些是单独的 R、G、B LED)

    总共30个 LED

    4)同样在同一个面板上需要2串冷白色和暖白色 LED、以获得额外的亮度。 每个 LED 10个。

    总共20个 LED (10WW 和10CW)

    5) 5)包含 R、G、B、CW 和 WW 的 LED 总灯串为10个 LED、将变为50个 LED。  

    6) 6)每个 LED 的正向电流最大值为350mA、正向电压最大值为2.6V 至3.4V

    查看规格:  

    LED 类型为:


    如果您所说的拓扑是关于 LED 连接布局和配置!

    a)那么串联并联可能更好。 每种颜色将有10个串联的 LED、以便可以单独对每个通道进行调光。

    因此、如果我能够理解这一点、则每个灯串将需要350mA 电流、正向电压最大为34V。

    B)您询问了功率因数校正,但我不确定这一点。

    c)隔离-可以避免隔离以使设计简单、但我不确定是否更好、因为我板上有 WiFi 微控制器。

    D)接口-不! 绝对不会! 没有三端双向可控硅开关元件调光、我需要的是能够通过微控制器进行调光。 我将在这个设计中加入 wifi 微控制器

    以从移动应用程序外部控制此调光 这主要是 PWM 调光。

    e) 稳压器- 开关稳压器优先使用降压稳压器。

    f)空间问题在于其白炽灯泡外形。我们需要的是改装灯泡。

    但这并不难、如果有更合适的解决方案可用、我可以随意更改灯泡设计和尺寸。

    g) PWM 频率-目前我在测试固件中使用5000Hz LED 基频进行调光。 但微控制器可让我根据需要进行更改。

    h)总功率: 我也非常担心这一点。 每个灯串将消耗350mA 电流、从而产生1.75A 电流。 考虑每个灯串的电压34伏

    总功率高达59瓦。 但我希望将总功率保持在15至10瓦之间。 考虑到并非所有 LED 灯串都位于

    始终最大工作电压/电流。 根据规格、对于不同的 VF 电压、每个 LED 具有不同的磁通量、因此我想是这样的

    如果可以根据每种颜色所需的最大通量通过适当的偏置来控制它、并且每种颜色的强度不同、从而导致 OR 更小

    每个灯串中的电压/电流更大、以将功耗保持在所需范围内。 还通过固件编程进行管理、以生成始终为 A 的  

    颜色组合、以保持瓦特在范围内。 对于白光、我们已经使用白光 LED、因此无需使用全功率 RGB 即可实现白光。

    我希望我能满足您对澄清内容的期望。 如果您需要其他信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以考虑将 UCC28810/11用作降压或降压/升压以产生40伏电压。  然后是 TPS92515或 TPS92518降压转换器、还有其他降压转换器部件。  还有 LM3263是一种可以调光的线性解决方案。  我想您必须从40伏电压中为微控制器创建更低的电压。  与隔离式相比、如果微型是无线的、则这一点不重要。  您将无法以350mA 的电流运行所有灯串、因为灯泡中会有太多的热量、而40V 降压转换器必须设计为具有这么大的功率。  在决定降压转换器的设计之前、您必须弄清最坏的情况。

    此致、